This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1:I2C 问题

Guru**** 2747515 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276443/ds90ub949a-q1-i2c-problem

器件型号:DS90UB949A-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0106TXS0108E-Q1

你好

我在设计的 PCB 上使用主题串行器。 我的图片没问题、寄存器0x5A 已经告诉我、与 HDMI 输入和 FPD III Link 作为输出相关的所有内容。

问题是、我只能在3V3级别使用 I2C。 如果我尝试通过 TI 移位器 TXB0106达到1V8电平、同时 I2Csel 引脚通过10K 连接到1V8、则通信是零星的、并且经常在 SDA 线路上出现振荡。
请注意、当我使用 TXB1006时、我将跳过1V8侧的上拉电阻(根据 TXB1006的产品说明书)。  
相关原理图的一部分已随附。  
有人建议为什么会发生这种情况?


谢谢  
彼得
大陆汽车

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据数据表、UB949上的 I2C 引脚是漏极开路、不能保持悬空。 TXB0106的数据表指出它不应支持 I2C 等应用。

    我建议使用可在 TXS0108E-Q1等开漏逻辑上运行的 TI 电压转换器。

    此致!

    插孔