This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I/O 扩展器 MCP23S08T-E/SS TI P2P 解决方案

Guru**** 2986210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416, TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276900/i-o-expander-mcp23s08t-e-ss-ti-p2p-solution

主题中讨论的其他器件:TCAL6416、TCA6416

您好!  

TI 是否有可替代 MCP23S08T-E/SS 的 P2P 解决方案?

供应商:Microchip

供应商 PN:MCP23S08T-E/SS

数据表: MCP23008/MCP23S08具有串行接口的8位 I/O 扩展器数据表(microchip.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    MCP23 S 08T 是 SPI 控制型 IO 扩展器、而 MCP23008是 I2C 控制型 IO 扩展器。

    我们的团队没有 SPI 控制的 IO 扩展器、但我们提供 I2C 控制的 IO 扩展器。  

    此处是我们最新器件的3.3V IO 扩展器列表。  

    如果客户拥有5V 应用、请考虑 TCA 版本而不是校准版本。  

    例如、

    TCAL6416为3.3V

    TCA6416为5.0V

    此致、

    泰勒