Other Parts Discussed in Thread: TCA6416, TCAL6416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TCAL6416、TCA6416 您好!
TI 是否有可替代 MCP23S08T-E/SS 的 P2P 解决方案?
供应商:Microchip
供应商 PN:MCP23S08T-E/SS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sean、您好!
MCP23 S 08T 是 SPI 控制型 IO 扩展器、而 MCP23008是 I2C 控制型 IO 扩展器。
我们的团队没有 SPI 控制的 IO 扩展器、但我们提供 I2C 控制的 IO 扩展器。

此处是我们最新器件的3.3V IO 扩展器列表。
如果客户拥有5V 应用、请考虑 TCA 版本而不是校准版本。
例如、
TCAL6416为3.3V
TCA6416为5.0V
此致、
泰勒