This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:输入端口寄存器是否是施密特触发器输入?

Guru**** 2896890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275622/tca9554a-is-the-input-port-register-a-schmitt-trigger-inputs

器件型号:TCA9554A

大家好!

我想问两个问题。

1) 1)它是否是施密特触发输入、如 SNx4 系列逻辑 IC?

2)什么是 I/O 端口的上升/下降时间? 有限值吗?

为了降低噪音、我将连接输入电容。

我想知道可以增加多少个输入电容器的负载电容。

如果您告诉我参考值、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    Unknown 说:
    1)它是像 SNx4 系列逻辑 IC 这样的施密特触发输入吗?

    i2c 输入监测输入的电压电平。 输入高逻辑被视为 VCC 的70%。 输入低电平逻辑被视为 VCC 的30%。 根据 I2C 标准、中30%至70%之间的精度尚不确定。 这两个值相距足够远、可以充当较大的迟滞、因此噪声不会意外切换边沿情况的输入。  

    2)什么是 I/O 端口的上升/下降时间? 有限值吗?

    为了降低噪音、我将连接输入电容。

    我想知道可以增加多少个输入电容器的负载电容。

    如果您告诉我参考值、我将不胜感激。

    [/报价]

    I/O 端口上的上升/下降时间没有限制、电压取决于触发器记录的逻辑值是高还是低。  

    用于降低噪声的输入电容器连接没有问题、只需确保其符合 I2C 标准即可。 I2C 的最大总线电容限值为400pF (SCL 为400pF、SDA 为400pF)。 添加高于400pF 的滤波电容器在技术上会将 I2C 总线超出规格、并可能导致上升时间问题、以及信号在采样前无法上升至 VIH、从而可能导致数据损坏。  

    我已经随附了一个应用手册、其中介绍了如何根据总线电容、VOL、IOL、数据速率等参数选择上拉电阻器。 调整 I2C 上的电阻和电容大小会直接影响 I2C 总线上的 VOL 和上升时间。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts = 1695910728074&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。

    我理解2)的问题。

    让我补充一下问题1)。

    该器件具有输入端口寄存器。

    1) 1) 输入端口寄存器是否是施密特触发器输入?

    通用逻辑 IC 为0.7×Vcc、但是当 Vcc 为3.3V 时、这个值为0.8×Vcc。

    因此、我认为它可能是施密特触发输入。

    此致、

    Ryusuke。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    通过上一主题、我可以收集 p 端口侧的 CMOS 输入具有大约100mV 的内置迟滞、但数据表中未明确列出这一点。  

    I2C 信号没有施密特触发输入。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我了解它没有经过调节。

    我想知道要提及它。

    请告诉我您的意见。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    这句话是什么意思?

    我想知道参考它。

    您在谈论数据表的更改吗?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我很抱歉我没有说明清楚。

    我只想在设计电路时将其用作参考。

    即使数据表中没有对该信息进行规定、我也想听取您的意见。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    无论迟滞如何、输入电压都符合 I2C 标准 VCC 的30%或 VIH=70%或 VCC 的80%。 VIL 和 VIH 之间存在很大的裕度、因此我不希望增加的噪声会在高逻辑和低逻辑之间切换输入、从而损坏数据。  

    例如...

    一旦注册了低逻辑输入、它就不会变成高逻辑输入、直到内部输入端口寄存器中 VCC 的70%。 数据表可向您保证、一旦输入达到 VCC 的70%、就会在输入端口寄存器中读取到逻辑高电平(1)。 相反、当输入端的逻辑高电平信号开始下降时、只有当输入降至30% VCC 以下时、输入端口寄存器中的数据才会发生变化。  

    这基本上在某种意义上类似于迟滞。  

    此致、

    泰勒