This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:有关 SDI 驱动器差分信号电压电平的查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277431/lmh1218-inquiry-regarding-differential-signal-voltage-levels-for-sdi-driver

器件型号:LMH1218

尊敬的 德克萨斯团队:

关于 SDI 驱动器"LMH1218RTWR"、我注意到数据表未提供差分信号 IN+和 IN-的高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)的规格。

这些值对于我们验证 IC 和 SDI 驱动器之间正确可靠的逻辑传输至关重要。

如果没有这些规范、我们就无法执行必要的信号完整性检查、这可能会导致我们的系统出现通信问题。

如果您可以尽快为差分信号 IN+和 IN-提供高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)的规格、我将不胜感激。

你对这一询问的迅速答复将是非常宝贵和非常感谢的。

非常感谢您关注此事。

此致、

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输入仅关注两个电压之间的差值。 它们具有共模范围、但这对于 LMH1218没有影响、因为它需要交流耦合。

    差分输入的最小差分电压在建议的运行条件中进行了规定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    我感谢所提供的信息,这些信息澄清了我们的询问。

    此致、