请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1218 尊敬的 德克萨斯团队:
关于 SDI 驱动器"LMH1218RTWR"、我注意到数据表未提供差分信号 IN+和 IN-的高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)的规格。
这些值对于我们验证 IC 和 SDI 驱动器之间正确可靠的逻辑传输至关重要。
如果没有这些规范、我们就无法执行必要的信号完整性检查、这可能会导致我们的系统出现通信问题。
如果您可以尽快为差分信号 IN+和 IN-提供高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)的规格、我将不胜感激。
你对这一询问的迅速答复将是非常宝贵和非常感谢的。
非常感谢您关注此事。
此致、
迭戈