This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:串联工作模式、适用于更多器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277287/tmuxhs4212-series-operation-for-more-devices

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221

您好!

我们希望有一个双向差分1:4多路复用器/多路信号分离器、我想知道这是否可以通过使用上述3个 IC 实现。 第一个是在另外两个之间进行选择、另外两个选择端点的器件。 我知道我们可能也需要转接驱动器。

它仅用于480Mbit/s USB2.0接口以在4个设备之间切换(例如、类似于 KVM USB 开关、但由微控制器控制)。

感谢您的回答  

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔:

      TMUXHS4212不支持 USB2。 您可能需要3个 TMUXHS221多路复用器。 如果布线较长、您可能也需要 USB2转接驱动器。

    此致

    布赖恩