Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUXHS221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUXHS4212 主题中讨论的其他器件: TMUXHS221
您好!
我们希望有一个双向差分1:4多路复用器/多路信号分离器、我想知道这是否可以通过使用上述3个 IC 实现。 第一个是在另外两个之间进行选择、另外两个选择端点的器件。 我知道我们可能也需要转接驱动器。
它仅用于480Mbit/s USB2.0接口以在4个设备之间切换(例如、类似于 KVM USB 开关、但由微控制器控制)。
感谢您的回答
丹尼尔