This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:EVM 板未在显示屏上显示图像

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259477/ds90ub929-q1evm-evm-board-not-displaying-image-on-display

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

您好!

我当前使用 TI  DS90UB929-Q1EVM 板与采用928解串器的显示器进行通信。 但是、我没有显示任何输出、在 TI Launchpad 和我的 PC 上可以识别该器件、但似乎没有进行通信。 我想知道这是否会给串行器和解串器带来问题、以及如何显示图像。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    您提供给我的全面信息很难准确理解情况。 您能为我提供更多信息吗?

    • 您是否能够正确读取脚本上的 I2C 地址?
    • 能够看到 EVM 上的锁定 LED 为高电平吗?
    • 如果可能、请分享设置照片和 ALP 信息选项卡屏幕截图。

    您可以查看929 EVM 用户指南。 (SNLU172) 1.7 快速入门指南将会很有帮助。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    很抱歉给我发了一封令人困惑的最初信息。 基本上、我要做的就是使用 TI 板将图像输出到外部显示器。 此电路板有一个串行器、此串行器连接到另一个带有显示屏的电路板的解串器。 我能够在 ALP 软件中获得合作伙伴电路板的链接、但我无法使用任何图形发生器函数来控制显示。  

    大家可以看到、合作电路板和实际器件之间确实有连接。 除此之外、我还链接到解串器和视频源。 我想知道我是否需要更改某些设置才能使图形生成特性正常工作。 我在下面附上了该屏幕截图和 EVM 板的截图。  

    感谢所有的帮助!

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    请检查以下步骤。

    1. 检查 EVM 配置和跳线是否与用户指南匹配
    2. 在图形发生器选项卡上、确保时序源介于来自 HDMI 源的外部或内部  
    3. 视频控制设置后单击应用按钮
    4. 检查启用图形发生器
    5. 选中色条或所需的任何选项。
    6. 在"Information"选项卡中检查 SER 和 DES 是否与发送 PCLK 匹配。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    谢谢你的答复,但我的显示屏上仍然没有显示任何图案。 我在从 SER 和 DES 同步 PCLK 时遇到问题、如下图所示

    我还上传了 HDMI 和图案生成选项卡的图像以及寄存器输出。 如果需要更多信息、请告诉我。

      

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB929、连接器1
    注释="寄存器数据"
    日期= 2023年08月22日
    时间= 14:20:00
    寄存器= 0、0x0000、0x18
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x000、0xDA
    寄存器= 0、0x0004、0x80
    寄存器= 0、0x000、0x00
    寄存器= 0、0x0006、0x58
    寄存器= 0、0x0007、0xA0
    寄存器= 0、0x0008、0xB0
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x000A、0x6C
    寄存器= 0、0x000B、0x00
    寄存器= 0、0x000C、0x07
    寄存器= 0、0x000D、0x20
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x00
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x88
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x01
    寄存器= 0、0x0016、0xFE
    寄存器= 0、0x007、0x1E
    寄存器= 0、0x0018、0x7F
    寄存器= 0、0x0019、0x7F
    寄存器= 0、0x001A、0x01
    寄存器= 0、0x001B、0x00
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x01
    寄存器= 0、0x001F、0xF7
    寄存器= 0、0x0020、0x03
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x25
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0025、0x00
    寄存器= 0、0x0026、0x00
    寄存器= 0、0x0027、0x00
    寄存器= 0、0x0028、0x01
    寄存器= 0、0x0029、0x20
    寄存器= 0、0x002A、0x20
    寄存器= 0、0x002B、0xE0
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    REG = 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    寄存器= 0、0x00、32、0x00
    寄存器= 0、0x0033、0x00
    寄存器= 0、0x0034、0x00
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0036、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x00
    寄存器= 0、0x0038、0x00
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x00
    寄存器= 0、0x003C、0x00
    寄存器= 0、0x003D、0x00
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x14
    寄存器= 0、0x0041、0x4E
    寄存器= 0、0x0042、0x00
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    寄存器= 0、0x0044、0x80
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x01
    寄存器= 0、0x0049、0x68
    寄存器= 0、0x004A、0x01
    寄存器= 0、0x004B、0xD0
    寄存器= 0、0x004C、0x02
    寄存器= 0、0x004D、0x00
    寄存器= 0、0x004E、0x00
    寄存器= 0、0x004F、0x00
    寄存器= 0、0x00、0x97
    寄存器= 0、0x0051、0xA1
    寄存器= 0、0x0052、0x1E
    寄存器= 0、0x0053、0x00
    寄存器= 0、0x0054、0x08
    寄存器= 0、0x0055、0x0C
    寄存器= 0、0x0056、0x00
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x00
    寄存器= 0、0x0059、0x00
    寄存器= 0、0x005A、0xDD
    寄存器= 0、0x005B、0x20
    寄存器= 0、0x005C、0x02
    寄存器= 0、0x005D、0x06
    寄存器= 0、0x005E、0x44
    寄存器= 0、0x005F、0x4B
    寄存器= 0、0x0060、0x22
    寄存器= 0、0x0061、0x02
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x15
    寄存器= 0、0x0065、0x00
    寄存器= 0、0x0066、0x0D
    寄存器= 0、0x0067、0x16
    寄存器= 0、0x0068、0x30
    寄存器= 0、0x0069、0x0B
    寄存器= 0、0x006A、0x00
    寄存器= 0、0x006B、0x00
    寄存器= 0、0x006C、0x00
    寄存器= 0、0x0070、0x00
    寄存器= 0、0x0071、0x00
    寄存器= 0、0x0072、0x00
    寄存器= 0、0x0073、0x00
    寄存器= 0、0x0074、0x00
    寄存器= 0、0x0075、0x00
    寄存器= 0、0x0076、0x00
    寄存器= 0、0x0077、0x00
    寄存器= 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x00
    寄存器= 0、0x007A、0x00
    寄存器= 0、0x007B、0x00
    寄存器= 0、0x007C、0x00
    寄存器= 0、0x007D、0x00
    寄存器= 0、0x0080、0x00
    寄存器= 0、0x0081、0x00
    寄存器= 0、0x0082、0x00
    寄存器= 0、0x0083、0x00
    寄存器= 0、0x0084、0x00
    寄存器= 0、0x0090、0x00
    寄存器= 0、0x0091、0x00
    寄存器= 0、0x0092、0x00
    寄存器= 0、0x0093、0x00
    寄存器= 0、0x0094、0x00
    寄存器= 0、0x0098、0x00
    寄存器= 0、0x0099、0x00
    寄存器= 0、0x009A、0x00
    寄存器= 0、0x009B、0x00
    寄存器= 0、0x009C、0x00
    寄存器= 0、0x009D、0x00
    寄存器= 0、0x009E、0x00
    寄存器= 0、0x009F、0x00
    寄存器= 0、0x00A0、0x00
    寄存器= 0、0x00A1、0x00
    寄存器= 0、0x00A2、0x00
    寄存器= 0、0x00A3、0x00
    寄存器= 0、0x00C0、0x05
    寄存器= 0、0x00C1、0x00
    寄存器= 0、0x00C2、0x88
    寄存器= 0、0x00C3、0x00
    寄存器= 0、0x00C4、0x68
    寄存器= 0、0x00C5、0x00
    寄存器= 0、0x00C6、0x00
    寄存器= 0、0x00C7、0x40
    寄存器= 0、0x00C8、0x40
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x00CA、0x00
    寄存器= 0、0x00CB、0x00
    寄存器= 0、0x00CC、0x00
    寄存器= 0、0x00CE、0xFF
    寄存器= 0、0x00D0、0x10
    寄存器= 0、0x00D1、0x00
    寄存器= 0、0x00D2、0x00
    寄存器= 0、0x00D3、0x00
    寄存器= 0、0x00E0、0x05
    寄存器= 0、0x00E1、0x00
    寄存器= 0、0x00E2、0x88
    寄存器= 0、0x00E3、0x00
    寄存器= 0、0x00E4、0x68
    寄存器= 0、0x00E5、0x08
    寄存器= 0、0x00E6、0x00
    寄存器= 0、0x00E7、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x32
    寄存器= 0、0x00F5、0x39
    寄存器= 0、0x00F6、0x00
    寄存器= 0、0x00F8、0x00
    寄存器= 0、0x00F9、0x00

    谢谢!

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:  

    您是否能够隔离 HDMI 输入并使用内部 PCLK/CLK 生成而不是外部时钟?  

    理想情况下、我们可以首先使用928 PatGen、验证目标时序并且不存在系统级显示侧问题、然后通过首先执行 SER PG 内部 CLK、然后是 SER PG 外部 CLK、最后是 HDMI 端到端来朝着 SER 端问题继续工作。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Logan:

    很抱歉响应出现延迟、但我找到了一种方法、可以使图形生成特性正常工作、并且能够显示色条。 要使 HDMI 正常工作、接下来要做什么?  我玩过一些设置、但没有成功获得 HDMI 显示任何内容。 是否需要在 HDMI 选项卡中设置某些设置?

    谢谢!

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    您能否说明您在哪里验证了 PATGEN? (928 PATGEN、929 PG 内部时钟或 929 PG 外部时钟)

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Josh、

    我使用了带有内部 CLK 的929 PatGen 来显示色条。

    谢谢。

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    您是否使用外部 CLK 尝试过 PATGEN?

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    当我在使用外部时钟的情况下尝试使用 PatGen 时、不会生成任何内容。 是否需要更改 HDMI 选项卡设置中的某些设置才能查看图像? 此外、从 HDMI 显示 PatGen 图像时、是否要选择使能发生器开启?

    谢谢。

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:  

    这是不是与外部工程师之间的 时钟时序源还是外部时序源? 如果它与外部不配合使用、请注意、您需要检查源是否为 PCLK、抖动等、因为 外部时序来自 HDMI 源。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我有模式生成可以工作、但现在 HDMI 分辨率有问题。 我使用的显示器具有自定义分辨率、并已运行 EDID 脚本、以尝试使用内部 SRAM 强制执行此自定义分辨率。 但是、它一直默认为1280x720分辨率、是否有其他方法可以在 EVM 上强制我的自定义分辨率?

    谢谢。

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:  

    929有几种加载或覆盖 EDID 的方法。 有关每种选项的详细信息、请参阅以下演示文稿。  

    最简单的方法是以编程方式覆盖 SRAM 中的 EDID。  

    e2e.ti.com/.../Using-EDID-in-FPD_2D00_Link-Devices-_2800_3_2900_.pptx

    如果您使用的是 ALP 工具、我们可以提供一个用于 EDID 更新的脚本。

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Logan:

    感谢您提供该资源! 我正在尝试使用 ALP 在显示屏上获得1280x640的分辨率、这样脚本就完美了。

    谢谢!

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:  

    您能否提供您尝试加载的确切 EDID 文件?

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Logan:

    为了澄清一下、您需要我的显示器规格还是脚本本身?

    谢谢。

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    是的、我需要您要上传的底层 EDID 文件(256字节)、然后我可以为其创建一个脚本。

    洛根