Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, ALP
主题中讨论的其他器件: ALP
您好!
我当前使用 TI DS90UB929-Q1EVM 板与采用928解串器的显示器进行通信。 但是、我没有显示任何输出、在 TI Launchpad 和我的 PC 上可以识别该器件、但似乎没有进行通信。 我想知道这是否会给串行器和解串器带来问题、以及如何显示图像。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, ALP
您好!
我当前使用 TI DS90UB929-Q1EVM 板与采用928解串器的显示器进行通信。 但是、我没有显示任何输出、在 TI Launchpad 和我的 PC 上可以识别该器件、但似乎没有进行通信。 我想知道这是否会给串行器和解串器带来问题、以及如何显示图像。
谢谢!
Josh、您好!
很抱歉给我发了一封令人困惑的最初信息。 基本上、我要做的就是使用 TI 板将图像输出到外部显示器。 此电路板有一个串行器、此串行器连接到另一个带有显示屏的电路板的解串器。 我能够在 ALP 软件中获得合作伙伴电路板的链接、但我无法使用任何图形发生器函数来控制显示。

大家可以看到、合作电路板和实际器件之间确实有连接。 除此之外、我还链接到解串器和视频源。 我想知道我是否需要更改某些设置才能使图形生成特性正常工作。 我在下面附上了该屏幕截图和 EVM 板的截图。


感谢所有的帮助!
哈姆扎
Josh、您好!
谢谢你的答复,但我的显示屏上仍然没有显示任何图案。 我在从 SER 和 DES 同步 PCLK 时遇到问题、如下图所示

我还上传了 HDMI 和图案生成选项卡的图像以及寄存器输出。 如果需要更多信息、请告诉我。

[寄存器]
器件= ALP Nano 1 - DS90UB929、连接器1
注释="寄存器数据"
日期= 2023年08月22日
时间= 14:20:00
寄存器= 0、0x0000、0x18
寄存器= 0、0x0001、0x00
寄存器= 0、0x000、0xDA
寄存器= 0、0x0004、0x80
寄存器= 0、0x000、0x00
寄存器= 0、0x0006、0x58
寄存器= 0、0x0007、0xA0
寄存器= 0、0x0008、0xB0
寄存器= 0、0x0009、0x00
寄存器= 0、0x000A、0x6C
寄存器= 0、0x000B、0x00
寄存器= 0、0x000C、0x07
寄存器= 0、0x000D、0x20
寄存器= 0、0x000E、0x00
寄存器= 0、0x000F、0x00
寄存器= 0、0x0010、0x00
寄存器= 0、0x0011、0x00
寄存器= 0、0x0012、0x00
寄存器= 0、0x0013、0x88
寄存器= 0、0x0014、0x00
寄存器= 0、0x0015、0x01
寄存器= 0、0x0016、0xFE
寄存器= 0、0x007、0x1E
寄存器= 0、0x0018、0x7F
寄存器= 0、0x0019、0x7F
寄存器= 0、0x001A、0x01
寄存器= 0、0x001B、0x00
寄存器= 0、0x001C、0x00
寄存器= 0、0x001D、0x00
寄存器= 0、0x001E、0x01
寄存器= 0、0x001F、0xF7
寄存器= 0、0x0020、0x03
寄存器= 0、0x0021、0x00
寄存器= 0、0x0022、0x25
寄存器= 0、0x0023、0x00
寄存器= 0、0x0024、0x00
寄存器= 0、0x0025、0x00
寄存器= 0、0x0026、0x00
寄存器= 0、0x0027、0x00
寄存器= 0、0x0028、0x01
寄存器= 0、0x0029、0x20
寄存器= 0、0x002A、0x20
寄存器= 0、0x002B、0xE0
寄存器= 0、0x002C、0x00
REG = 0、0x0030、0x00
寄存器= 0、0x0031、0x00
寄存器= 0、0x00、32、0x00
寄存器= 0、0x0033、0x00
寄存器= 0、0x0034、0x00
寄存器= 0、0x0035、0x00
寄存器= 0、0x0036、0x00
寄存器= 0、0x0037、0x00
寄存器= 0、0x0038、0x00
寄存器= 0、0x0039、0x00
寄存器= 0、0x003A、0x00
寄存器= 0、0x003B、0x00
寄存器= 0、0x003C、0x00
寄存器= 0、0x003D、0x00
寄存器= 0、0x003E、0x00
寄存器= 0、0x003F、0x00
寄存器= 0、0x0040、0x14
寄存器= 0、0x0041、0x4E
寄存器= 0、0x0042、0x00
寄存器= 0、0x0043、0x00
寄存器= 0、0x0044、0x80
寄存器= 0、0x0045、0x00
寄存器= 0、0x0046、0x00
寄存器= 0、0x0047、0x00
寄存器= 0、0x0048、0x01
寄存器= 0、0x0049、0x68
寄存器= 0、0x004A、0x01
寄存器= 0、0x004B、0xD0
寄存器= 0、0x004C、0x02
寄存器= 0、0x004D、0x00
寄存器= 0、0x004E、0x00
寄存器= 0、0x004F、0x00
寄存器= 0、0x00、0x97
寄存器= 0、0x0051、0xA1
寄存器= 0、0x0052、0x1E
寄存器= 0、0x0053、0x00
寄存器= 0、0x0054、0x08
寄存器= 0、0x0055、0x0C
寄存器= 0、0x0056、0x00
寄存器= 0、0x0057、0x00
寄存器= 0、0x0058、0x00
寄存器= 0、0x0059、0x00
寄存器= 0、0x005A、0xDD
寄存器= 0、0x005B、0x20
寄存器= 0、0x005C、0x02
寄存器= 0、0x005D、0x06
寄存器= 0、0x005E、0x44
寄存器= 0、0x005F、0x4B
寄存器= 0、0x0060、0x22
寄存器= 0、0x0061、0x02
寄存器= 0、0x0062、0x00
寄存器= 0、0x0064、0x15
寄存器= 0、0x0065、0x00
寄存器= 0、0x0066、0x0D
寄存器= 0、0x0067、0x16
寄存器= 0、0x0068、0x30
寄存器= 0、0x0069、0x0B
寄存器= 0、0x006A、0x00
寄存器= 0、0x006B、0x00
寄存器= 0、0x006C、0x00
寄存器= 0、0x0070、0x00
寄存器= 0、0x0071、0x00
寄存器= 0、0x0072、0x00
寄存器= 0、0x0073、0x00
寄存器= 0、0x0074、0x00
寄存器= 0、0x0075、0x00
寄存器= 0、0x0076、0x00
寄存器= 0、0x0077、0x00
寄存器= 0、0x0078、0x00
寄存器= 0、0x0079、0x00
寄存器= 0、0x007A、0x00
寄存器= 0、0x007B、0x00
寄存器= 0、0x007C、0x00
寄存器= 0、0x007D、0x00
寄存器= 0、0x0080、0x00
寄存器= 0、0x0081、0x00
寄存器= 0、0x0082、0x00
寄存器= 0、0x0083、0x00
寄存器= 0、0x0084、0x00
寄存器= 0、0x0090、0x00
寄存器= 0、0x0091、0x00
寄存器= 0、0x0092、0x00
寄存器= 0、0x0093、0x00
寄存器= 0、0x0094、0x00
寄存器= 0、0x0098、0x00
寄存器= 0、0x0099、0x00
寄存器= 0、0x009A、0x00
寄存器= 0、0x009B、0x00
寄存器= 0、0x009C、0x00
寄存器= 0、0x009D、0x00
寄存器= 0、0x009E、0x00
寄存器= 0、0x009F、0x00
寄存器= 0、0x00A0、0x00
寄存器= 0、0x00A1、0x00
寄存器= 0、0x00A2、0x00
寄存器= 0、0x00A3、0x00
寄存器= 0、0x00C0、0x05
寄存器= 0、0x00C1、0x00
寄存器= 0、0x00C2、0x88
寄存器= 0、0x00C3、0x00
寄存器= 0、0x00C4、0x68
寄存器= 0、0x00C5、0x00
寄存器= 0、0x00C6、0x00
寄存器= 0、0x00C7、0x40
寄存器= 0、0x00C8、0x40
寄存器= 0、0x0009、0x00
寄存器= 0、0x00CA、0x00
寄存器= 0、0x00CB、0x00
寄存器= 0、0x00CC、0x00
寄存器= 0、0x00CE、0xFF
寄存器= 0、0x00D0、0x10
寄存器= 0、0x00D1、0x00
寄存器= 0、0x00D2、0x00
寄存器= 0、0x00D3、0x00
寄存器= 0、0x00E0、0x05
寄存器= 0、0x00E1、0x00
寄存器= 0、0x00E2、0x88
寄存器= 0、0x00E3、0x00
寄存器= 0、0x00E4、0x68
寄存器= 0、0x00E5、0x08
寄存器= 0、0x00E6、0x00
寄存器= 0、0x00E7、0x00
寄存器= 0、0x00F0、0x5F
寄存器= 0、0x00F1、0x55
寄存器= 0、0x00F2、0x42
寄存器= 0、0x00F3、0x39
寄存器= 0、0x00F4、0x32
寄存器= 0、0x00F5、0x39
寄存器= 0、0x00F6、0x00
寄存器= 0、0x00F8、0x00
寄存器= 0、0x00F9、0x00
谢谢!
哈姆扎
您好、Hamza:
929有几种加载或覆盖 EDID 的方法。 有关每种选项的详细信息、请参阅以下演示文稿。
最简单的方法是以编程方式覆盖 SRAM 中的 EDID。
e2e.ti.com/.../Using-EDID-in-FPD_2D00_Link-Devices-_2800_3_2900_.pptx
如果您使用的是 ALP 工具、我们可以提供一个用于 EDID 更新的脚本。
此致、
洛根