您好
我们 在设计中与 AM625x 一起使用 DP83620SQE。 我们正在对电路板进行 DVT 分析、发现捕获的 PMD 输出对略高于1.05V (数据表中的最大值)。 请参阅下面的波形。 即1.058V。 我们使用差分探头来验证这些信号。 请告诉我们这些信号允许的过冲量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Premalatha:
应使用高阻抗差分探头测量信号。 您最初使用的设置正确无误。 我只是在尝试消除由探头和范围导致的任何误差。
这是进行启动所需的设置、
DP83620 -> 50 Ω 电阻网络至3.3V ->磁性-> RJ45连接器-> 2英寸以内 RJ45电缆-> 100 Ω 负载板
在100 Ω 负载板上、TD_P、TD_M 信号应通过100 Ω 端接进行差分端接。
应使用高阻抗差分探头探测100欧姆电阻器两端的电压。
在测量之前、您能否验证探头在与 PHY 断开时是否提供0V? 这可能会为您提供探头和示波器产生的共模电压。
由于使用了磁体、而且要使用的电缆小于2英寸、因此我认为基线漂移不会太多。
--
此致、
Gokul.
PREMA、
肖恩