This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM050-Q1:IBIS 模型仿真

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM050-Q1, SN65MLVD203B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276781/sn65lvdm050-q1-ibis-model-simulation

器件型号:SN65LVDM050-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD203B

大家好、

我正在尝试使用 SN65LVDM050-Q1的 IBIS 模型来仿真和观察接收器的信号质量。 有关仿真结果和问题、请参阅此处随附的文档。

e2e.ti.com/.../Queries-to-TI.docx

提前感谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:

    我已经尽力复制您的测试设置。 请参见下图。 我在 Hyperlnx 中使用的电缆是 RG142B/U 83242。  遗憾的是、我不知道在 Hyperlynx 中仿真 Cat5双绞线电缆的好方法。  您提到了"15个收发器、最后一个大约相隔20米"。 我可以问您的 LVDS 总线长度有多长?  

    另一个问题可能是您使用了不正确的器件。 LVDM 器件可将电流驱动提高至约6mA。 但是、这些仅用于短距离和多点应用。 对于多点应用、请考虑使用 M-LVDS、如您提到的 SN65MLVD203B。 这就是为什么您在使用 SN65MLVD203B 时会看到信号完整性得到改善的原因。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    感谢您的回复。  

    您提到"15个收发器,最后一个大约相隔20米。" 我可以问您的 LVDS 总线长度有多长?  [/报价]

    尚未计算出确切的总线长度、但我们可以认为它至少为20米。  

    我在 Hyperlnx 中使用的电缆是 RG142B/U 83242。  不幸的是,我不知道在 Hyperlynx 中仿真 Cat5双绞线电缆的好方法[/引号]

    但 考虑在电路中选择两根带100欧姆端接的50欧姆电缆来尝试差分对电缆仿真是否是一种好方法? 作为一根100欧姆差分电缆是否足以满足要求?  

    对于多点应用,请考虑使用 M-LVDS,如您提到的 SN65MLVD203B。 这就是您在使用 SN65MLVD203B 时看到信号完整性提高的原因。
    [/quote]

    我知道这个器件 Josh、但 SN65MLVD203B 并不是符合汽车标准的   产品、因此 SN65LVDM050-Q1是 TI 唯一支持 M-LVDS 并通过汽车认证的产品。 这就是尝试使用仿真的原因。  

    是否有其他方法或工具来检查是否相同? 我们希望检查在 100Mbps 和50Mbps 信号传输速率下可以考虑 SN65LVDM050-Q1的距离、以及  在20米电缆长度结束时信号会如何失真。  

    您(TI)是否具有  双绞线 (Cat5e)电缆的 s 参数模型、因此我可以 在 仿真中考虑 s 参数模型? 如果可以、请分享。  

    此外、您(TI)是否为 M-LVDS 规范定义了眼罩参数? 如果是、请分享相同内容。   

    提前感谢、

    Kiran  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:

    根据这些要求、即15个收发器和至少20米的 LVDS 总线、该器件会导致大量的信号完整性问题。 同样、LVDM 器件并不打算在多点应用中使用。

    我知道此器件 Josh、但 SN65MLVD203B 不符合汽车标准 、因此   SN65LVDM050-Q1是 TI 唯一一款支持 M-LVDS 并符合汽车标准的产品。 这就是尝试使用仿真的原因。  [/报价]

    SN65LVDM050-Q1不支持 M-LVDS。 该器件仍被视为具有稍高电流驱动的 LVDS。

    您(TI)是否具有  双绞 线(Cat5e)电缆的 s 参数模型、因此我可以 在 仿真中考虑 s 参数模型? 如果是、您可以共享它[/报价]

    我不了解 M-LVDS 的任何 S 参数工具和眼图模板参数。

    由于我们没有 M-LVDS 汽车器件、您是否看过 RS 485? TI 有一些看起来比使用 LVDM 更适合的 RS 至485汽车收发器。

    此致、

    约什

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您是否看过 RS—485? TI 有一些看起来比使用 LVDM 更适合的 RS -485汽车收发器。

    RS 至485无法满足我们的要求。

    我尝试了 使用 IBIS 模型对 SN65LVDM050-Q1进行进一步仿真、将 PCB 迹线用作传输线。 下面是电路和 传输线配置的详细信息、  

    和下面 分别是在接收器和驱动器上捕获的波形。  

    我添加了两条50欧姆传输线、将它们耦合后可形成100差分对。 尽管布线长度为3英寸、但我在波形中观察到了意外的纹波、如随附图像中所示。

     我已经遵循了 SLAA840中提到的 LVDS 终端方案。  

    1.此类结果可能存在什么问题,IBIS 模型是否存在任何问题?

     SN65LVDM050-Q1驱动器阻抗不是50欧姆? 数据表中提到的 RL = 50欧姆 指的是什么?  是否需要修改传输线路阻抗和端接值中的任何内容? 请告诉我。

    --

    提前感谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:

    1) 1)我还做了一个简单的测试与理想的传输线路、并看到一些反射

    该 IBIS 模型是20多年前发布的、该模型可能存在问题。

    2) 2) 50负载模拟两条平行的传输线。 或者两个、100 Ω 终端电阻器并联。 为了提高信号完整性、可以将端接电阻器降至50 Ω 。

    此致、

    约什