This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:上电后无时钟振荡。 是否有任何故障排除帮助?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276442/tusb8020b-no-clock-oscillations-once-power-is-applied-any-troubleshooting-help

器件型号:TUSB8020B

你好。 在我最近构建的一款原型上、使用 TUSB8020B 集线器的功能时遇到了一些问题。

原型使用与 TUSB8020B 器件相当标准的连接。 但是、通电后、XI 和 XO 引脚上没有出现振荡。 我的示波器仅显示~1V DC。

我使用的晶体是以下器件: https://www.mouser.com/ProductDetail/Epson-Timing/TSX-3225-24.0000MF10Z-C3?qs=%252B0hcjpVv37oZVDXPOXcwlw%3D%3D

对于要检查或尝试使其正常运行的事项、是否有任何建议? 我有三个经过检查的3.3V 和1.1V 电源、一切似乎都正常。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

      您是否可以尝试移除 SMBUSz 上的 R8并在 TEST 引脚上添加 PD 4.7K?

      晶体 ESR 应小于50欧姆?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?