Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 你好。 在我最近构建的一款原型上、使用 TUSB8020B 集线器的功能时遇到了一些问题。

原型使用与 TUSB8020B 器件相当标准的连接。 但是、通电后、XI 和 XO 引脚上没有出现振荡。 我的示波器仅显示~1V DC。
我使用的晶体是以下器件: https://www.mouser.com/ProductDetail/Epson-Timing/TSX-3225-24.0000MF10Z-C3?qs=%252B0hcjpVv37oZVDXPOXcwlw%3D%3D
对于要检查或尝试使其正常运行的事项、是否有任何建议? 我有三个经过检查的3.3V 和1.1V 电源、一切似乎都正常。
谢谢。
布赖恩