Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO
您好!
我们设计了一款全新的电路板、使用 DP83822IF 来实现以太网 PHY。 我们遵循了所有布局和设计指南。 我们还将设计与 DP83822评估板进行了比较。 上电后、评估板自动协商为100Mbps、但我们的评估板尝试4-5次、然后锁定为10Mbps。 当然、这是在上电后以及 MAC 甚至开始与 PHY 通信并将其初始化之前发生的。
问题1 -您过去是否在其他电路板实施中看到过此问题? 通常问题在哪方面?
Q2-(P/N)我们使用的是 F 版本而不是基本版本。 F 支持光纤和铜线。 此时我们使用铜。 F 有什么特别之处吗?
Q3-(上电序列)数据表中指出、最好在 VDDIO 之后让 VDDA 出现。 我们的实现与评估板相同、两个电源轨一起出现。 音频正常吗?
Q4-(自举)我们认为我们有正确的设置?
谢谢!