This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:关于使用 TCA9535上拉电阻器的计算

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279011/tca9535-calculations-on-using-the-tca9535-pull-up-resistor

器件型号:TCA9535

您好。专家

该工程计划使用 TCA9535进行设计、预计将使用8个 TCA9535。我阅读了技术手册(SLVA689)。文档中有一些问题、请予以帮助。

1 μ F 如何在、中确定总线电容 Cb 的值?

2、μ s 在 SLVA689中、fSCL=100kHz、TR=1us、fSCL=400kHz、TR=300ns、如果 fSCL 是其他频率、如何确定 TR 的值? 例如、fSCL=10kHz、TR 等于?

、我使用8个 TCA9535、是否可以为 SDA 和 SCL 分别使用1个上拉电阻器? 或者我需要使用多个上拉电阻器吗? 在执行 PCBLAOUT 时、上拉电阻器的正确放置是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以估算出每个器件大约10 pF、每 cm 迹线大约1 pF。 如有疑问、请使用示波器查看波形。

    2.这些值是 μ I²C 规范规定的标准模式和快速模式的必需值。 对于标准模式下低于100kHz 的时钟或快速模式下低于400kHz 的时钟、您应该只使用相同的上升时间。

    3.每个总线段都应具有自己的上拉电阻器。 放置位置无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    [quote userid="262629" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279011/tca9535-calculations-on-using-the-tca9535-pull-up-resistor 如何在手册中确定总线电容 Cb 的值?

    如 Clemens 提到的、Cb 确定为输入电容和引线电容的总和。  

    每个连接到 I2C 总线的主/从器件估计有大约10pF 的输入电容。 如果您有1个主器件和9个从器件、这将仅在 I2C 总线上产生100pF 的输入电容、不包括引线电容器。  

    可以如 Clemens 所述估算 PCB 迹线电容:1pF/cm 或3pF/英寸为用于确定迹线总寄生电容的估算值。  

    这两个总数将有助于确定可用于计算的 CB 总数。 如果您决定不使用最大 Cb、则可以根据所使用的数据速率从 I2C 标准中获取此信息。 即、标准模式和快速模式下为400pF (最大值)。

    [报价 userid="262629" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279011/tca9535-calculations-on-using-the-tca9535-pull-up-resistor ]2、在 SLVA689中 fSCL=100kHz、TR=1us、fSCL=400kHz、TR=300ns、如果 fSCL 是其他频率、如何确定 TR 的值? 例如、fSCL=10kHz、TR 等于?

    I2C 标准规定了特定数据速率允许的最大上升时间。 如果与您所述的速度小于 I2C 模式的最大速度(fSCL = 10kHz)、则您可以在计算中使用标准模式的上升时间(1us)。  

    [报价 userid="262629" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279011/tca9535-calculations-on-using-the-tca9535-pull-up-resistor ]3、如果我使用8个 TCA9535、可以为 SDA 和 SCL 各使用1个上拉电阻器吗? 或者我需要使用多个上拉电阻器吗? 执行 PCBLAOUT 时、上拉电阻器的正确放置是什么?

    为了使应用简单并节省 PCB 空间、1个上拉电阻器可能是理想之选。 如 Clemens 所述、每个总线段都应有自己的上拉电阻器、因此放置方式无关紧要。 如果全部8个 TCA9535被连接至一个单总线段、1个上拉电阻器就足够了。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler Townsend。

    非常感谢您的支持。

    1、针对上述回复、我还有一个问题、请帮助确认。 第二个问题是关于 Tr. 如果它小于100kHz、则使用1uS、如果它大于400KHZ、则使用300ns、如果100kHz<fCLK<400KHZ、则应如何确定 TR?

    2 μ s、使用下面的公式计算最大和最小电阻值、fCLK = 400KHZ、CB = 400PF、VCC = 5V、Vol (最大值)= 0.4V、IOL = 3mA、TR = 300ns、计算得出的 Rp (最大值)= 885Ω、Rp (最小值)= 966.667Ω、 大于较小值的最小值的最大值。 如何理解这一点?

    在、第三个问题时为3 μ s、例如、如果我使用1个 MCU 和8个 TCA9535进行 IIC 通信、并且 TCA9535标记为1~8、如果1最靠近 MCU、8最远离 MCU、 那么在 PCBLAYOUT 发生时、可以将 SDA 和 SCL 的上拉电阻器放置在 IIC 总线上的任何位置? 无需考虑 MCU 的位置是?

    4、我需要考虑将一个小电阻器与 SDA、SCL? 比如33Ω、22Ω、100Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于所有频率高达100kHz 的时钟、您可以使用1 µs。 对于所有高达400kHz 的时钟、您可以使用300ns。

    2.这意味着您不能使用具有400 pF 总线的3 mA。 对于此类极端情况、μ I²C 规格允许 VOL≤0.6V 的6 mA 用于快速模式;如果您的器件不支持此功能、则无法使用400kHz。 (在实践中、总线不会有如此大的电容。)

    3.电气、主、从行为相同。 上拉电阻器可以位于任何位置。

    4.可能有理由增加这样的电阻器,但在大多数情况下,并不需要。 它会增加 VOL、因此不应太大(关于47 Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清  

    非常感谢您的支持。

    对于上面的回复1、我可以理解、对于小于400KHZ 的 TR=1US、对于大于400KHZ 的 TR=300nS、这是理解吗?

    我目前在 MCU 和 EEPROM 之间有使用硬件的 IIC、PCB 布线 SDA 和 SCL 都约为3cm 长、在线路的中间进行层交换和打孔。 根据手册(SLVA689)、两个芯片的电容是20pF、根据3cm、线路是3PF、线路上有三个过孔、每个过孔根据10pF 计算、CB=53PF。 但是、当我通过示波器观察时、可以看到我需要使用大约2.7K 的上拉电阻器来满足 Fclk=100kHz 且 TR=1uF 时的要求。 根据手册中提供的曲线、这正是 CB=400PF 时的电阻值、这让我感到困惑。 您能帮助回答为什么吗?

    您能否就 IIC 的布局和布线提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 模式 μ s 允许在0Hz 和100kHz 之间的所有频率以及在0 µs 和1 µs 之间的上升时间。
    I²C 模式 μ s 支持0Hz 到400kHz 的所有频率、上升时间介于20ns 和300ns 之间。
    您不得超过400kHz。

    I²C 时间必须在 μ s 开关阈值之间测量、即介于 VCC 的30%和70%之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    要回答/补充先前的问题:

    [报价 userid="262629" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279011/tca9535-calculations-on-using-the-tca9535-pull-up-resistor/4849269 #4849269"]1、关于上述答复我还有一个问题,请帮助确认。 第二个问题是关于 Tr. 如果它小于100kHz、则使用1us;如果它大于400KHZ、则使用300ns;如果100kHz<fCLK<400KHZ、则应如何确定 TR?

    如 Clemens 所述、当100kHz < fCLK < 400kHz 时、使用 TR = 300ns。  

    2、如果我按照下面的公式计算最大和最小电阻值、fCLK = 400KHZ、Cb = 400PF、VCC = 5V、Volt (max)= 0.4V、IOL = 3mA、TR = 300ns、计算得出的 Rp (max)= 885Ω、Rp (min)= 966.667Ω 大于较小值的最小值的最大值。 如何理解这一点?

    Rp (max)= 885 Ω 和 Rp (min)= 966.667 Ω 的不匹配显示 I2C 器件不支持。  

    最小计算考虑了电源电压 VCC、IOL 和 VOL。 假设 I2C 标准化器件能够在0.4V 的输出低电压下灌入3mA 电流。 如果您发现 Rp (min)> Rp (max)、则需要加强 I2C 器件的驱动强度或降低总电源电压。  

    例如、VCC = 5V 从 GND 状态上升到3.3V 要比上升到 VCC = 3.3V 慢得多。 这需要的时间要短得多、因此、如果从器件无法将驱动强度增加到 Clemens 提到的水平(6mA、VOL < 0.6V)、则可能需要在系统中更改电源电压。  

    3、回答第三个问题,例如,如果我使用1个 MCU 和8个 TCA9535进行 IIC 通信,并且 TCA9535标记为1~8,如果1个最靠近 MCU,8个最远离 MCU, 那么在 PCBLAYOUT 发生时、可以将 SDA 和 SCL 的上拉电阻器放置在 IIC 总线上的任何位置? 无需考虑 MCU 的位置是?

    由于 I2C 的数据速率非常慢、因此无需建议上拉电阻器的具体放置方式。 我们不关心这种情况下的反射、因为 I2C 是一种单端开漏协议、它不会驱动高逻辑状态、而是使总线处于空闲状态、并且上拉电阻器将 I2C 总线段的电压拉至逻辑高电压。 上拉电阻器的位置无关紧要。  

    [报价 userid="262629" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279011/tca9535-calculations-on-using-the-tca9535-pull-up-resistor/4849269 #4849269"]4、我需要考虑一个小电阻器与 SDA、SCL 的线路串联? 类似于33Ω、22Ω、100Ω。

    正如 Clemens 之前所述、增加串联电阻会增大 VOL、因为电流流经电阻、并在 I2C 总线驱动为低电平时产生压降。 只要不违反总线的 VIL (最大值)(VCC 的30%)、22欧姆、33欧姆或100欧姆可能是串联电阻解决方案。  

    通常仅当系统在将 I2C 总线驱动为低电平时出现严重过冲时、才需要添加串联电阻。 过冲期间的负尖峰可能会损坏器件、具体取决于其绝对温度。 SDA/SCL 线路的最大负输入电压。  

    对于上面的回复1 ,我可以理解 TR=1US 对于小于400KHZ , TR=300nS 对于大于400KHZ 这是理解吗?

    这是不正确的理解。 请对 I2C 标准指定的模式使用以下上升时间。  

    0kHz < fSCL < 100kHz、TR = 1us (1000ns)(标准模式)

    100kHz < fSCL < 400kHz、TR = 300ns (快速模式)  

    我目前在 MCU 和 EEPROM 之间有一个使用硬件的 IIC,PCB 布线 SDA 和 SCL 各约3cm 长,在线路中间有层交换和穿孔。 根据手册(SLVA689)、两个芯片的电容是20pF、根据3cm、线路是3PF、线路上有三个过孔、每个过孔根据10pF 计算、CB=53PF。 但是、当我通过示波器观察时、可以看到我需要使用大约2.7K 的上拉电阻器来满足 Fclk=100kHz 且 TR=1uF 时的要求。 根据手册中提供的曲线、这正是 CB=400PF 时的电阻值、这让我感到困惑。 您能帮助回答为什么吗?

    正如 Clemens 所述、上升时间是指信号从 VCC 的30%上升到 VCC 的70%所需的时间。 如果以这种方式进行测量、则10%到90%不是 I2C 中正确的上升时间估算值。  

    此外、总线电容的总和是总线电容的估计值计算结果、可能并不精确。  

    两个芯片的电容为20pF、1pF/cm 迹线、但是在你之前的注释中、你的系统中具有8个 TCA9535。 输入电容为每器件典型值3pF、但最大可能为每器件8pF。 过孔的额外电容也可能准确、也可能不准确。 此外、PCB 布线的宽度可能会使总 CB 增加/减少。  

    请展示如何测量上升时间的示波器捕获。  

    您能就布局方面的 IIC 布局和布线提供一些建议吗?

    一般而言、我通常建议尽量缩短布线、使其简洁、并尽量减少弯曲。 布线越长、寄生总线电容(Cb)就越多。  

    我尝试将 I2C 总线保持在同一层、如果必须添加过孔、这会增加导线的电感、从而增加过冲和振铃。 也会为系统增加电容器。  

    尝试使 I2C 总线免受 PCB 上噪声源的影响。 即、如果总线上有一个电机驱动器、则最好将 I2C 总线布线远离器件、以防止过量噪声耦合到 I2C 总线上。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler Townsend。

    非常感谢您的支持。

    如果 TR 跟踪30%Service VCC~70%Service VCC、则我开始误解。 我知道它是10%~90%。

    上面提到的示例是我当前用于 MCU 和 EEPROM 之间的 IIC 通信的 IIC 解决方案。

    下图显示了 MCU 和 EEPROM 之间的 IIC 通信波形。 fclk=100kHz、VCC =5V 时的波形、对于 SDA 为黄色、对于 SCL 为绿色。

    因此、如果您使用 fCLK=100kHz、根据30%Tr VCC~70%Tr VCC 来满足小于1uS 的要求、就是要符合法规的要求、那么对权利的理解是什么?

    后续项目将使用一个 MCU 和8个 TCA9535进行项目设计、我预测 IIC 将需要大约30cm 的接线、我是否能够在没有 IIC 中继器的情况下满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    后续项目将使用一个 MCU 和8个 TCA9535进行项目设计时,我预计 IIC 将需要大约30cm 的布线,我是否能够在没有 IIC 中继器的情况下满足要求?

    我很难肯定地说、它取决于接线会添加到系统的电容大小。 导线类型的数据表应提供估算的 pF /长度测量值、以估算导线的总电容。  

    示波器上的信号看起来正常。 我认为、如果使用较小的分辨率步长、可以找到更好的上升时间测量。 在提供的最后一个示波器屏幕截图中、这不是测量上升时间的正确方法。 请参阅下面基于 I2C 标准的上升时间图。  

    这更准确地描述了如何在 I2C 中测量上升时间。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler Townsend。

    非常感谢您的支持。

    "导线类型的数据表应提供一个估算的 pF /长度测量值、以估算导线的总电容"。  

    上述哪一个数据表描述了此接线规格的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    上面回答的哪一个数据表描述了此布线规范的要求?

    我将讨论特定于您所使用的导线类型的数据表。 不是特定于 IC 的数据表。 我提到的数据表是您最终可以访问的数据表。  

    如果它是跳线之类的简单东西、则估算几个 I2C/英寸的线、但最终、示波器捕获将有助于显示您是否处于 pF 标准范围内。  

    此致、

    泰勒