This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:引脚上有乙烯基、请帮助说明原因

Guru**** 2505345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279899/thvd1420-there-is-vinyl-on-the-pin-pls-help-suggest-the-reason-for-that

器件型号:THVD1420

您好!

我们 从 TI 商店购买了 THVD1420DRLR 的器件、我们发现 引脚上有乙烯基、请帮助说明原因。

并且请建议是否会影响使用。

谢谢。  

格洛丽亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    如果引脚上有黑胶唱片、并且您从 TI store 购买了 这款产品 、我会继续申请 www.ti.com/.../customer-returns.html 退货、因为器件本身可能具有功能性。引脚上的黑胶唱片可能会增加裸露金属的电流密度、从而增加接触电阻-因此可能会导致 性能下降和清洁销可能会导致机械损坏、具体取决于移除乙烯基所需的强度。 由于这些原因、我会利用上面的链接、因为这似乎是一个包装问题或机械合规问题、所以这应该是一个简单的过程。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

     针脚上的乙烯基是什么原因? 我们收到的所有模块都是这样的、这是否正常?

    请帮助检查。

    谢谢。

    Gloria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    我不知道为什么它在那里,我不相信它的正常-请转到我在第一次答复中张贴的链接,因为这将导致你对这种情况的最有效的帮助。  

    此致!

    帕克·道德森