请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1420 您好!
我们 从 TI 商店购买了 THVD1420DRLR 的器件、我们发现 引脚上有乙烯基、请帮助说明原因。
并且请建议是否会影响使用。





谢谢。
格洛丽亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们 从 TI 商店购买了 THVD1420DRLR 的器件、我们发现 引脚上有乙烯基、请帮助说明原因。
并且请建议是否会影响使用。





谢谢。
格洛丽亚
尊敬的 Gloria:
如果引脚上有黑胶唱片、并且您从 TI store 购买了 这款产品 、我会继续申请 www.ti.com/.../customer-returns.html 退货、因为器件本身可能具有功能性。引脚上的黑胶唱片可能会增加裸露金属的电流密度、从而增加接触电阻-因此可能会导致 性能下降和清洁销可能会导致机械损坏、具体取决于移除乙烯基所需的强度。 由于这些原因、我会利用上面的链接、因为这似乎是一个包装问题或机械合规问题、所以这应该是一个简单的过程。
此致!
帕克·道德森