This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:自动协商超时

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278821/dp83849if-auto-negotiation-time-out

器件型号:DP83849IF

您好!

我认为有一种算法可以在自动协商期间在 MAC 侧设置超时、如果运行不正常、重新启动并重复此过程、但是这次似乎没有任何调整。
TI 建议设置多长的超时时间?

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再说一件事。
    可以从下面的 EVM 电路中移除 C88吗?

    https://www.ti.com/jp/lit/df/snlr002/snlr002.pdf

    (P4)

    我们检查了电路图、因为客户系统的连接未正常完成。 我之所以提出这个问题、是因为相关位置的电容器是开路的。

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    Unknown 说:
    我想有一种算法可以在自动协商期间在 MAC 端设置超时、如果运行不好、就重新启动并重复该过程、但这次似乎没有任何调节。
    TI 建议设置的超时时间是多少?

    这取决于客户的设计和需求。 在数据表的第5.2.6节中、它提到并行检测和自动协商大约需要2-3秒才能完成、因此我建议使用该时间前后的时间。  

    是否可以从下面的 EVM 电路中删除 C88?

    此器件是我们的旧器件之一、因此我对设计指南不太熟悉。 您能请客户尝试组装电容器吗?

    当您说客户的系统未正常完成时、您意味着什么?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa-San:

    感谢您的支持。

      >当您说客户的系统未正常完成时,您的意思是什么?

    根据客户提供的信息、出现以下症状:

    1.上电后,另一端无法识别链路,有故障的端口会重复识别链路和非链路识别。
    2、一段时间后链路识别完成,但链路识别时间比平时长。
    3.与其它普通端口相比,链路识别大约需要2到60秒。
    4、此问题只会在链路识别启动后立即发生,并且在链路识别完成后正常工作。

    不同批次的症状差异
    使用 PHY IC 的 LED 链路端口检查链路识别状态。
    批号为"01A22EW"的 IC 有43个引脚、批号为"9AAYR8W"的 IC 有19个引脚。
    批次编号为"01A22EW"的 IC 在使用引脚23、24、26和27的通信端口上发生事件。
    批次编号为"9AAYR8W"的 IC 在使用引脚35、36、38和39的通信端口上发生事件。
    如果您连接"01A22EW"和"9AAYR8W"的上述引脚、该事件将很可能发生、但不会100%发生。 如果是良好 IC 和不良 IC 的组合、出现的频率会降低。

    已通过 X 射线检查了故障 IC、但未确认 IC 内部损坏。


    其他问题
    我想知道过去是否发生过这样的事情。

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    我有几个澄清性的问题:

    • 此电路板是定制电路板还是 TI EVM? 是否填充了电源反馈引脚(请参阅 数据表的第8.5节"电源反馈电路")
    • 链路伙伴是什么? 另一个 DP83849IF?
    • 是否每次都会发生此问题? 有什么意义?

    请尝试 禁用自动协商并强制使用寄存器0x0 (BMCR)中的速度选择、然后观察 PHY 连接所需的时间。 请注意、您还必须在链路伙伴上执行此操作。

    我不确定 DP83849IF 过去是否发生了这样的情况、但链路问题对于我们的 PHY 来说很常见。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa-San:

    客户电路板为用户定制电路板。
    连接方也是相同的 DP83849IF。

    使用"01A22EW"和"9AAYR8W"的批次组合时、出现频率较高、但不会100%出现。
    如果是良好 IC 和不良 IC 的组合、出现的频率会降低。

    在我获得在关闭自动协商的情况下选择速度的结果后、我将返回到该线程。

    此致、

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    我将等待您的测试结果。

    此致、

    梅利萨