This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:CANFD 接收延迟

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279847/tcan4550-canfd-reception-delay

器件型号:TCAN4550

您好!

我们在 CANFD 接收中断之间观察到异常延迟。 我们将数据从节点 A 持续发送到节点 B、延迟为0.1ms。我们已经看到、节点 B 被接收中断持续中断1ms、然后在接下来的41/42/43 ms 内不会发生中断。 接下来的1ms 中断将持续发生、然后在接下来的42ms 内再次没有中断。

请查看下图。 我期望从 TCAN 获得一个持续中断、但是 TCAN 模块没有向 ISR 发出中断。

您能告诉我们我该如何解决此问题吗?

此致、

奈克·阿克谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    在此期间、您能否监控中断寄存器的值以确定设置了哪些位?  除了新的消息中断、有可能其它中断被置位、此中断保持中断引脚为低电平并从 ISR 屏蔽新的消息中断位。

    您能否验证是否能够在测试的时间范围内接收和清除新消息、并避免 RX FIFO 或缓冲区溢出情况?

    此致、

    乔纳森