请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 您好!
我们在 CANFD 接收中断之间观察到异常延迟。 我们将数据从节点 A 持续发送到节点 B、延迟为0.1ms。我们已经看到、节点 B 被接收中断持续中断1ms、然后在接下来的41/42/43 ms 内不会发生中断。 接下来的1ms 中断将持续发生、然后在接下来的42ms 内再次没有中断。
请查看下图。 我期望从 TCAN 获得一个持续中断、但是 TCAN 模块没有向 ISR 发出中断。

您能告诉我们我该如何解决此问题吗?
此致、
奈克·阿克谢