This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
实际上、我们 的 IVI 产品使用的是"TCAN1057ADDFRQ1"。
但我们仍在寻找另一个替换 "TCAN1057ADDFRQ1"的器件。
我们发现 TCAN1057A-Q1有许多器件型号、其中包括"TCAN1057AVDRBRQ1"
因此、我们想用"TCAN1057AVDRBRQ1"代替"TCAN1057ADDFRQ1" 。
而对于硬件设计、我们只需要修改 PCB 布局、因为 封装存在差异。
对于软件设计,我们不需要对软件实现进行任何更改。
正确吗?
谢谢
B、R
和君
对于 A 器件、引脚5为 NC;对于 AV 器件、引脚5为 I/O 电源。
这两款器件均提供 DDF (SOT-23-THIN)、DRB (VSON)和 D (SOIC)封装。
这些收发器工作在电气层面上、不会直接与软件连接、因此无需更改软件。
Hejun,
克莱门斯是正确的。 对于该器件系列和8引脚 TCAN 产品系列中的其他产品、"V"后缀表示器件具有电平转换功能、以便与不使用5V 通信的微控制器进行通信。
此致!
丹尼