This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:适用于 TCAN1057A 的兼容设计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278587/tcan1057a-q1-compatible-design-for-tcan1057a

器件型号:TCAN1057A-Q1

你好

    实际上、我们 的 IVI 产品使用的是"TCAN1057ADDFRQ1"。

    但我们仍在寻找另一个替换 "TCAN1057ADDFRQ1"的器件。

    我们发现 TCAN1057A-Q1有许多器件型号、其中包括"TCAN1057AVDRBRQ1"

    因此、我们想用"TCAN1057AVDRBRQ1"代替"TCAN1057ADDFRQ1"  。

     而对于硬件设计、我们只需要修改 PCB 布局、因为 封装存在差异。

    对于软件设计,我们不需要对软件实现进行任何更改。

    正确吗?

谢谢

B、R

和君

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 A 器件、引脚5为 NC;对于 AV 器件、引脚5为 I/O 电源。

    这两款器件均提供 DDF (SOT-23-THIN)、DRB (VSON)和 D (SOIC)封装。

    这些收发器工作在电气层面上、不会直接与软件连接、因此无需更改软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hejun,

    克莱门斯是正确的。 对于该器件系列和8引脚 TCAN 产品系列中的其他产品、"V"后缀表示器件具有电平转换功能、以便与不使用5V 通信的微控制器进行通信。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的评分