This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS116:SN65LVDS116和 SN65LVDS105的终端方案

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS105, SN65LVDS116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279644/sn65lvds116-termination-scheme-for-the-sn65lvds116-and-sn65lvds105

器件型号:SN65LVDS116
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS105

我有一个设计、我计划使用64MHz CMOS 振荡器生成参考时钟、然后将其引入 SN65LVDS105 (CMOS 到4x LVDS)。   然后、SN65LVDS105的三个输出进入三个 SN65LVDS116、总共可创建48个 LVDS 时钟。 这48个 LVDS 时钟连接到48个 PCIe 类型的连接器(板对板、无布线)、可以插入也可以不插入。  

我希望确保正确端接接收器、但数据表中不清楚 建议使用哪些外部元件。 我甚至不知道  SN65LVDS116 接收器是否具有内部端接(图12似乎表明它是内部的、但"等效 输入和输出 原理图"似乎表明它没有内部端接)。

您能否就 SN65LVDS105 和我的 SN65LVDS116之间的 LVDS 线路上 以及 SN65LVDS116 和子板上的接收器之间的内容提供一些指导?

  • 交流耦合电容器? 如果是、这些驱动器的最佳位置是什么(靠近驱动器、靠近接收器、靠近主板上的连接器、靠近子板上的连接器)?
  • 直流偏置电阻器?   
  • 共模扼流圈(例如 DLW21SZ900HQ2L 或类似产品)? 放置它的最佳位置在哪里?  
  • 串联电阻器?
  • 终止方案?  例如、电阻仅为100欧姆、或者50至50并使用电容器接地?

我见过几个显示不同方案(例如 SLAA840)用法的应用手册、但我想知道建议针对应用采用哪种设置。  

请注意、子板的接收器需要外部端接电阻器和100nF 电容器:




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您的咨询、是的、我们可以在这里提供帮助。

    首先、SN65LVDS116没有一个内部端接。 图12是指 LVDS116中的失效防护功能。 这意味着当输入发生开路事件(差分输入为0V)时、输出将进入逻辑高电平状态。

    谢谢您的问题:

    交流耦合电容器? 如果是、那么最佳位置是什么(靠近驱动器、靠近接收器、靠近主板上的连接器、靠近子板上的连接器)?

    可以将电容器放置在驱动器附近。

    Unknown 说:
    直流偏置电阻器?   [/报价]

    10 kΩ 的上拉电阻和 5.7 kΩ 的下拉电阻  

    [报价 userid="493704" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279644/sn65lvds116-termination-scheme-for-the-sn65lvds116-and-sn65lvds105 ]共模扼流圈(例如 DLW21SZ900HQ2L 或类似产品)? 放置它的最佳位置在哪里?  [/报价]

    这些将进入交流电容器和直流偏置电路之间、

    Unknown 说:
    驱动器上的串联电阻器?

    不需要、除非您需要调整您的特性阻抗

    Unknown 说:
    终止方案?  例如、介于100欧姆之间、或50至50欧姆之间、且电容接地?

    虽然它需要额外的元件、但我建议下面的终端方案。 这将减少可能发生的任何直流不平衡问题。 也可能导致不需要共模扼流圈

    [quote userid="493704" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279644/sn65lvds116-termination-scheme-for-the-sn65lvds116-and-sn65lvds105注意:子板的接收器需要外部端接电阻和100nF 电容:[/quote]

    对于子板、我假设接收器需要看到~1.2V 的共模电压。 如果是、则将电容器移至端接电阻器的左侧、并添加上述偏置方案。  

    此致、

    约什