Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9517-Q1
团队成员
您可以提供建议我可以在 VCCA=5V 和 VCCB =3.3V 的情况下使用 TCA9517A 吗? 因为 SideB VOL 高于隔离器 VIL、所以我必须将 TCA9517A A A 侧连接 到隔离器。
可以使引脚直接连接到3.3V 吗?
感谢您的支持!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517-Q1
团队成员
您可以提供建议我可以在 VCCA=5V 和 VCCB =3.3V 的情况下使用 TCA9517A 吗? 因为 SideB VOL 高于隔离器 VIL、所以我必须将 TCA9517A A A 侧连接 到隔离器。
可以使引脚直接连接到3.3V 吗?
感谢您的支持!

您好、Allen:
我相信通过 VCCA > VCCB 来使用 TCA9517A 仍然可行。 在进行这种类型的配置时、可能需要注意几个方面。 VCCA = VCCB 正常。
该器件仍然可以正常运行、能够将低电平从 A 侧传输到 B 侧、并将 B 侧传输到 A 侧、不会出现任何问题。
A 侧上的传播延迟和 VIL 可能不再满足我们的数据表电气规格。
如果您不能满足数据表中的电气规格但能够从功能角度使用器件、则可以在您的应用中使用 TCA9517A、无论 VCCA 是低侧电压。
下面是我提到的主题、询问同一个问题:
再说一次、可以得到相同的电压、VCCA=VCCB 是可以的。
此致、
泰勒