This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:CAN VCCA 高于 VCCB

Guru**** 2930210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280365/tca9517a-can-vcca-higher-than-vccb

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517-Q1

团队成员

您可以提供建议我可以在 VCCA=5V 和 VCCB =3.3V 的情况下使用 TCA9517A 吗? 因为 SideB VOL 高于隔离器 VIL、所以我必须将  TCA9517A A A 侧连接 到隔离器。

可以使引脚直接连接到3.3V 吗?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517-Q1允许 VCCA > VCCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯、由于我已经有了一些 TCA9517ADGKR 样片、 我想对原型进行测试。

    如果 TCA9517A 不允许 VCCA > VCCB。  实际上允许 VCCA = VCCB=3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;相同的电压也可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我相信通过 VCCA > VCCB 来使用 TCA9517A 仍然可行。 在进行这种类型的配置时、可能需要注意几个方面。 VCCA = VCCB 正常。  

    该器件仍然可以正常运行、能够将低电平从 A 侧传输到 B 侧、并将 B 侧传输到 A 侧、不会出现任何问题。  

    A 侧上的传播延迟和 VIL 可能不再满足我们的数据表电气规格。  

    如果您不能满足数据表中的电气规格但能够从功能角度使用器件、则可以在您的应用中使用 TCA9517A、无论 VCCA 是低侧电压。  

    下面是我提到的主题、询问同一个问题:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774482/tca9517a-about-vcca-vccb?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tca9517a%20vcca#

    再说一次、可以得到相同的电压、VCCA=VCCB 是可以的。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    感谢您提供的信息、稍低的 VIL A 侧应该仍然可以、我将进行测试。

     稍后将 dsigns 更改为 TCA9517-Q1。