This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:如果两个器件以菊花链形式相连、是否需要在 TX 线路上添加旁路电容器?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276894/hd3ss3212-necessary-to-add-bypass-capacitor-on-tx-line-if-two-devices-are-daisy-chained

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

我在 RX 和 TX 高速通道上使用旁路电容器将两个 HD3SS3212以菊花链形式连接起来并与周围环境隔离。
这两个引脚在 A0和 A1端口偏置到 GND。
设计为 USB3 5Gbit/s 开关。

是否有必要在两者之间使用旁路电容器和新的偏置电阻器进行隔离、以保持信号完整性?

尽管我们正确完成了布局(正如我们所知)并使用了高质量半固化片以实现高速,但信号质量仍存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的方框图或原理图? 我绘制了有关如何对两个 HD3SS3212进行交流耦合的大致方框图、如下所示。 此框图假定端点共模电压满足 HD3SS3212共模电压要求。  

    您遇到了什么具体的信号质量问题?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法显示我们的设计的确切细节、但通过从文档图像中剪下来、我在下面添加了一些我们所实施方案的简化版原理图。 第一个 HD3SS 上的 PortC 要使用其他功能来实现多端口交换机。 下面显示的路径是我们会遇到问题的一个示例。

    由于声明 GND 是芯片的有效偏置、因此偏置电阻器接地。
    我已经尝试给1.5V 偏置电压打补丁、并且行为没有变化。

    我们看到的问题是某些 USB3主机连接不良、某些主机连接正常。 我们有一个 PassMark USB3环路测试器件、用于测试指示连接不良的位错误和吞吐量。

    我们也有机会借用 Rohde & Schwartz 的一个非常能干的仪器来测量眼图和阻抗。 阻抗本来应该可以接受、但在使用某些器件时眼图非常封闭、而使用其他器件时眼图非常窄。

    我们已使用小型0201电容器和其他钝化元件来重新设计电路板、而不是0402、我们使用半固化7628而不是1080、并且现在在接地层和整个路径上离散元件和连接器焊盘下方的所有其他相关平面中有空洞。 我不知道设计中可能会出现什么问题。 在进行了上述最新设计更改后、我将再次尝试用仪器来测量眼图。
    我在芯片下方放置了0.1和0.01uF 的去耦电容器。

    重新设计布局后、我看到误码率略好、但远远超出了可接受的范围。

    如果瑞典斯德哥尔摩附近有一家 TI 实验室、我可以在那里再次测量我的眼图、或许还可以测量迹线上的阻抗、这将提供很大的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器的电容值是多少? USB 规范的电容最小值为75nF、最大值为265nF。 因此、您需要确保总电容(多路复用器两侧的电容器)保持在该范围内、否则会出现直流漂移问题。  

    此设计的目标数据速率是5Gbps 或10Gbps? 您必须考虑两个 HD3SS3212的插入损耗以及 PCB 板迹线、连接器、过孔等的插入损耗。 如果您看到眼图已闭合、则插入损耗可能会过大。 主机控制器是否具有任何去加重控制机制来为插入损耗提供补偿? 如果没有、您有没有机会在第二个 HD3SS3212的输出端使用信号调节器、看看它是否有助于补偿信号质量?

    我们在瑞典没有可以支持高速 USB 眼图测量的实验室。 但如果需要、我可以在美国支持眼图和 TDR 测量。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器为220nF。 我还尝试了100nF 和470nF、因为远端可能也有电容器。
    我可以添加一条反馈、因为我没有找到使用220nF 电容器的可能最佳选项的信息、以防主机或器件在信号路径中也有电容器。 数据表显示使用100nF。 我在阅读您的开发板的文档时首先发现了这些信息。

    目标数据速率为5Gb/s。

    我无法判断主机控制器是否具有去加重功能、或者它是否已被激活、因为我无法从板上安装的芯片制造商或主机板上安装的芯片制造商那里获得芯片的数据表。 在分析我的设计时、我看到存在衰减、但闭合眼图接缝的主要因素是抖动与衰减相结合。 我需要更好的仪表来测量电流衰减。

    感谢在美国测量的提议。 我记住这一点,但现在我正在努力获得一个足够好的工具接近斯德哥尔摩。

    我一直在考虑插入某种转接驱动器或其他信号调节器、但器件上剩余的空间有限、因此很难、但也可能不可能。 这也将是很好的理解它是我试图补偿什么,以使它正确...

    我们现已将此更新后的设计投入生产、因为它很有用、但在各个方面并不是很好、因此我在一两个月内就可以获得更好的信号质量统计结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在这里可以为您解答其他问题吗?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我演示正确、我的设计在逻辑上是正确的、 也就是说、没有必要单独两个菊花链芯片直流、正确的做法是让偏置电阻器位于上图中、我想我目前没有更多的帮助。

    如果是、您可以自由地解决该问题。
    如果您能为我提供更多可能帮助我以任何方式创建更好设计的意见、我愿意提供建议。

    此致
    Björn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      还有一个问题、TX 和 RX 上的交流电容值是否相同? RX 交流电容值应为>300nf。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有8个位置上具有相同的值。 您是否有用于 RX 上使用>300nF 的参考资料?

    此外、您能否定义"on RX"是什么意思? 您是指 SSRX 差分对上的菊花链芯片的两侧、还是指 SSRX 和 SSTX 的两个差分对的入口侧?

    要十分清楚,您可以编辑上面的图像,并绘制一个您认为应该使用>300nF 的电容器的环形或箭头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

          SSRX 的绿色应大于300nf,红色可为220nf,因为 SSTX 主机侧有两个电容。

    您是否尝试去除 靠近主机侧的偏置和交流电容器?

    此致'

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你布赖恩

    是的、我的确去除了电容器和偏置电阻器、但是误码率并没有明显改善。 因为这是在我获得合适的仪器之后、我无法用眼图的形状判断是否实现了可衡量的改进。

    现在我猜、我已经完成了其他工作、除了添加信号调节来补偿电路板中的衰减。 这也是我希望在主机板上获取芯片数据表的部分原因、以查看是否需要器件将差分对偏置到高于 GND 的值、或根本不需要。

    我已经给了 USB3主板的生产者反馈我的发现在那里板的设计中的潜在缺陷。

    Björn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Björn

    从系统控制器到连接器的总布线长度是多长?  

    对于转接驱动器、我建议在此设计中使用 TUSB522P。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电路板两端都有 USB 连接器、并且包括 HD3SS 在内的总距离小于1英寸或大约20mm。 然后、有一根4-5英寸电缆连接主机板上的连接器、并在主机板上有另一英寸的布线。 我们正在制作的定制电缆与更好的质量比蹩脚的那些你可以买的货架。 使用过长的非屏蔽线将屏蔽层剥离时、它们通常具有不良的线端接、这会导致超过125 Ω 的阻抗飞跃、正如我在测量和串扰时看到的那样。 如果采用正确的端接屏蔽、则阻抗可处于规格范围内或至少低于100欧姆。

    感谢转接驱动器的建议。 我会在稍后需要时或在与此类似的其他设计中牢记这一点。 由于两个 USB 连接器之间的距离相当短、在此设计中很难挤压一两个转接驱动器、但如果我们不得不这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于两端都有 USB 连接器、因此您可以连接 TUSB522P EVM (https://www.ti.com/tool/TUSB522PEVM)并查看它是否有助于提高信号完整性。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意!

    我认为此案例目前已关闭、因为我无法获得更多帮助、新电路板也在路上。
    如有必要、我将在论坛上打开一个新案例。

    感谢所有的帮助!

    Björn