主题中讨论的其他器件: DP83TD510E-EVM、 UNIFLASH
大家好、
如何下载 USB-2-MDIO GUI? 谢谢
客户希望使用 GUI 来控制 DP83TD510E-EVM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如何下载 USB-2-MDIO GUI? 谢谢
客户希望使用 GUI 来控制 DP83TD510E-EVM。
尊敬的 Jimmy:
您可以尝试该文件吗?
此致、
梅利萨
尊敬的 Jimmy:
1. 在需要升级 MSP430驱动程序之前请先安装 USB2MDIO。
此驱动程序不适合客户使用吗?

2. USB2MDIO GUI 的 USB 3.2第2代操作。 客户需要其他脚本文件。 示例:autonegotation_lnitializatoion.txt
我已经附加了另一个.exe 文件以及卸载文件和许可证信息。 我们的程序不附带脚本文件、但在第2.3.5节中有一个示例脚本 。 自动协商功能通过搭接启用/禁用、但可以通过寄存器0x130进行更改。
e2e.ti.com/.../USB_2D00_2_2D00_MDIO.zip
此致、
梅利萨
尊敬的 Jimmy:
我们没有演示版本和量产版本。 这是最新版本。
请 通过以下步骤检查是否在 USB2MDIO 程序中自动检测到 EVM:
如果在新 COM 端口中未检测到 PHY、请按照以下步骤正确刷写 MSP:
1.从 TI 网站下载 Uniflash
2.打开 Uniflash 并从 MSP 器件名称(USB1)中搜索
3.加载脚本
4.加载图像(附加为'M 430-USB2MDIO-CDC.txt')
5.点击更新。
6.转至计算机中的设备管理器并检查端口部分。 检查是否有标签为"USB Serial Device"的新设备。
此致、
梅利萨
尊敬的 Jimmy:
能够检查 客户是否遵循了这些步骤? 若要使 USB2MDIO GUI 自动检测 EVM、必须遵循这些步骤。

DP83TD510用户指南中提及了相关内容:
此致、
梅利萨