This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:如何下载 USB-2-MDIO GUI?

Guru**** 2543910 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TD510E-EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280474/usb-2-mdio-how-to-download-usb-2-mdio-gui

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: DP83TD510E-EVMUNIFLASH

大家好、

如何下载 USB-2-MDIO GUI? 谢谢  

客户希望使用 GUI 来控制 DP83TD510E-EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以尝试该文件吗?

     
    e2e.ti.com/.../USB2MDIO.zip

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我的客户在这里有2个问题。 谢谢  

    1.在需要升级 MSP430驱动程序之前先安装 USB2MDIO。

      但似乎不支持64位 Win11。 Windows 找不到任何设备。 是否有任何新版本问题?  

    2.基于您提供的 USB2MDIO GUI。 客户需要其他脚本文件。 示例:autonegotation_lnitializatoion.txt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1. 在需要升级 MSP430驱动程序之前请先安装 USB2MDIO。

    此驱动程序不适合客户使用吗?

    2. USB2MDIO GUI 的 USB 3.2第2代操作。 客户需要其他脚本文件。 示例:autonegotation_lnitializatoion.txt

    我已经附加了另一个.exe 文件以及卸载文件和许可证信息。 我们的程序不附带脚本文件、但在第2.3.5节中有一个示例脚本 。 自动协商功能通过搭接启用/禁用、但可以通过寄存器0x130进行更改。

    e2e.ti.com/.../USB_2D00_2_2D00_MDIO.zip

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    是的、驱动程序无法为客户工作。

    客户首先打开您提供的 GUI。 看过演示字。

    让客户怀疑 GUI、而不是生产版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们没有演示版本和量产版本。 这是最新版本。

    请 通过以下步骤检查是否在 USB2MDIO 程序中自动检测到 EVM:

    1. 在设置下、将波特率设置为9600、并为您的设备设置正确的 COM 端口(您可以参阅下面的步骤6)。
    2. 此外、将 PHY 地址设置为00。
    3. 然后、在 Register Address (寄存器地址)字段中键入"0000"并读取结果。

    如果在新 COM 端口中未检测到 PHY、请按照以下步骤正确刷写 MSP:

    1.从 TI 网站下载 Uniflash

    2.打开 Uniflash 并从 MSP 器件名称(USB1)中搜索

    3.加载脚本

    4.加载图像(附加为'M 430-USB2MDIO-CDC.txt')

    5.点击更新。

    6.转至计算机中的设备管理器并检查端口部分。 检查是否有标签为"USB Serial Device"的新设备。

    此致、

    梅利萨

    e2e.ti.com/.../1273.MSP430_2D00_USB2MDIO_2D00_CDC.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    USB2MDIO GUI 无法自动检测 EVM。 客户无法看到任何 COM 端口。

    然后、客户下载 Uniflash 并 使用不同的 EVM 板选择同一 MCU。  

    并 加载映像(附加为'11M-USB2MDIO-CDC.txt')、但显示了如下信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    能够检查 客户是否遵循了这些步骤? 若要使 USB2MDIO GUI 自动检测 EVM、必须遵循这些步骤。

    DP83TD510用户指南中提及了相关内容:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu271b/snlu271b.pdf?ts = 1697659918776和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83TD510E-EVM

    此致、

    梅利萨