This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:配置 HS 设置的通道0上的输出问题+与来自 METICOM 的 MC20901 DPHY IC 集成的问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281023/sn65dphy440ss-issues-with-output-on-lane-0-with-hs-settings-configured-question-regarding-integration-with-mc20901-dphy-ic-from-meticom

器件型号:SN65DPHY440SS

我们目前正在努力将 SN65DPHY440 MIPI 中继器 IC 集成到我们的设计中、并遇到了之前提到的 lane 0的问题。

1.我们尝试按照以下建议对寄存器进行设置:

为 HS TX 路径写入寄存器0x50并启用8'h01 //覆盖

在启用8'h01 //HS TX 路径的情况下写入寄存器0x51。

使用8'h1E 写入寄存器0x61 //禁用通道0的 LP 路径

 为 HS RX 路径写入寄存器0x70并启用8'h01 //覆盖

在 启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。

我们仍然会看到从通道0读取的错误数据、我们认为这是由于其他通道正确地从 LP 模式转换到 HS、而通道0保持为 HS 模式所致。

然后我们尝试了:

为 HS TX 路径写入寄存器0x50并启用8'h1f //覆盖

 启用8'h1f //HS TX 路径的情况下写入寄存器0x51。

为寄存器0x61写入8'h00 //为所有通道禁用 LP 路径

 为 HS RX 路径写入寄存器0x70并启用8'h1f //覆盖

在8'h1f  // HS RX 路径启用时写入寄存器0x71。

并且我们会在所有通道上获得错误的数据读取。

有任何解决此问题的建议吗?

2.此外,我们目前正在计划添加一个来自 Meticom 的 MIPI DPHY MC20901 IC ,它将连接到 SN65DPHY440的 TX 端,我想询问这是否会通过提供与通道0 TX 的未端接连接来解决通道0的问题。

3.是否有可能让两个 SN65DPHY440并行连接、具有相同的时钟源、但在未使用通道0的情况下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送通道0和您的原理图的示波器截图?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的答复。 在我们的电流实现中、我们已经发现了通道0数据错误的根本原因、这些错误是 CMOS 图像传感器在 LP 和 HS 模式之间进行了帧突发转换所致。 由于我们要通过无源电阻器网络将 sn65dphy440ss b 端子输出连接到 FPGA、因此通道0不会正确地从 LP 转换到 hs 模式、而如果我们要在通道0上禁用 LP 模式、 因此数据读取是错误的、因为 CMOS 传感器使用 LP 模式来配置每个突发的数据包标头和长度。 通道1至3正常工作、我们能够通过切断布线并将 CMOS 的通道0和1连接到 mipi 中继器的通道1和3来实现双通道 mipi 解决方案的运行。

    我们的最终产品需要4个 mipi 通道才能实现120 fps、因此通道0不能被旁路。 我们的建议是添加一个来自 Met.com 的 MC20901 dphy 接收器 IC、希望它能够满足为 sn65dphy440ss 的通道0提供未端接连接的必要条件。

    我已随附原理图相关部分的快照、供您查看。 您能给我们建议一下我们的设计架构的可行性、特别是 sn65dphy440ss 的通道0是否可以正常工作以及连接到 MC20901输入端时在 LP 和 hs 模式之间转换。

    谢谢你。

    此致、

    叶小阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoyang、

    我现在正在处理此问题、我会很快回复您

    请注意、通道0是一个特殊通道。  通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440不在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    有任何更新?

    谢谢!

    此致、

    叶小阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京市朝阳区

    明天我就可以提供原理图反馈。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    谢谢!

    此致、

    叶小阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京市朝阳区  

    不用客气。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoyang、

    在审阅原理图时遇到一些问题;

     您将此器件与 DSI、CSI 或 CSI-2配合使用的是哪种 MIPI 协议?

    此外、这里还支持哪些应用?

    我检查了 SN65DPHY440SS 的引脚。    为 VADJ、PRE、EQ 和 ERC 引脚配置电阻值时、请遵循8.2.2详细设计过程。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    感谢您审阅原理图。 使用 CSI-2协议。

    此致、

    叶小阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的应用是从将用于外科导航的 AR0234CS CMOS 图像传感器流式传输视频数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoyang、

    您还有其他问题吗?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎赫

    目前没有、我想再次确认 SN65DPHY440SS mipi 中继器与 MC20901 dphy IC 兼容。

    我们最初将 MC20901添加到了我们的设计中、以便在与 Xilinx Zynq7000 SoC 连接时正确确保通道速率超过800Mbps。 当我们在 sn65dphy440ss 的通道0上遇到 hs LP 转换问题时、我认为 MC20901理论上也会为通道0输出提供非端接路径。  

    我尝试搜索是否有人曾经一起使用过这两个 ICS、但似乎找不到任何相关信息。 我只是担心当两种集成电路同时使用时可能出现的任何潜在问题。

    非常感谢您对此事的建议。

    谢谢!

    此致、

    叶小阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440不在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    您是否已咨询 MC20901 供应商了解他们的器件是否为未端接 LP RX?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我将执行该操作。 谢谢!

    此致、

    叶小阳