Other Parts Discussed in Thread: TVS2200, TVS2700, ESD751
主题中讨论的其他器件:ESD751、TVS2700、TVS2200
大家好、
我们是否具有采用20V+ Vrwm 和 SOD964封装的 ESD? 或者您能推荐最类似的替代产品吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kailun:
请参阅以下两个器件的比较表。 遗憾的是、我们目前没有任何 P2P 选项、但绿色突出显示表示 TI 器件满足或超过的规范。
| 技术规格: | PTVS26VZ1USK | TVS2700 |
| 伏/伏(V) | 26 | 27 |
| 封装名称 | SOD964 | WSON |
| 封装尺寸(mm) | 1.6 x 0.8 | 2.0 x 2.0 |
| 通道计数 | 1 | 1 |
| 极性 | 单向性 | 单向性 |
| 钳位电压(V) | 38.4 | 33 |
| IO 电容 | 215 | 100 |
| IEC 61000-4-2等级 | 30 | 16 |
| IEC 61000-4-5等级 | 32 | 40 |
| 最大漏电流 | 200 | 60 |
| 技术规格: | PTVS22VZ1USK | TVS2200 |
| 伏/伏(V) | 22 | 22 |
| 封装名称 | SOD964 | WSON |
| 封装尺寸(mm) | 1.6 x 0.8 | 2.0 x 2.0 |
| 通道计数 | 1 | 1 |
| 极性 | 单向性 | 单向性 |
| 钳位电压(V) | 33 | 27.75 |
| IO 电容 | 247 | 105 |
| IEC 61000-4-2等级 | 30 | 17 |
| IEC 61000-4-5等级 | 37 | 40 |
| 最大漏电流 | 200 | 62 |
如果有任何其他问题、敬请告知!
此致、
J·普拉盛
尊敬的 Kailun:
请参阅下表:
|
这是我们唯一一款采用1.6 x 0.8mm 封装的+20V 器件、但 TI 器件是引线式的、如该主题先前所述。 每个器件的布局如下图所示:


如果您还有任何问题、敬请告知!
此致、
J·普拉盛