This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD761:SOD964更换

Guru**** 2928070 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2200, TVS2700, ESD751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281482/esd761-sod964-replacement

器件型号:ESD761
主题中讨论的其他器件:ESD751、TVS2700、TVS2200

大家好、

我们是否具有采用20V+ Vrwm 和 SOD964封装的 ESD? 或者您能推荐最类似的替代产品吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    遗憾的是、我们没有 SOD964封装进行引脚对引脚替换。 我们确实有一个尺寸与 ESD751类似的无引线封装、该封装是 SOD523 (1.6mm x 0.08mm)。  

    您是否有关于通道数、钳位电压等其他要求的更多信息? TI 提供许多20+ Vrwm 器件、更多信息将帮助我们确定最适合您的应用的器件。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prushing、您好!

    感谢您的答复。 我们的客户选择了 SOD964产品、希望我们可以提供引脚对引脚产品。 该器件可应用于快速充电 C 型 VBUS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    感谢您分享这些信息。 您是否可以通过任何方式共享所选竞争对手器件的 GPN/OPN?  

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    竞争对手是 Nexpira 或 Onsemi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    以竞争对手的名字知道。 您是否有关于正在使用的 Experia/Onsemi 特定器件的任何信息?

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    器件型号应为 PTVS26VZ1USK 或 PTVS22VZ1USK、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    请参阅以下两个器件的比较表。 遗憾的是、我们目前没有任何 P2P 选项、但绿色突出显示表示 TI 器件满足或超过的规范。   

    技术规格: PTVS26VZ1USK TVS2700
    伏/伏(V) 26 27
    封装名称 SOD964 WSON
    封装尺寸(mm) 1.6 x 0.8 2.0 x 2.0
    通道计数 1 1
    极性 单向性 单向性
    钳位电压(V) 38.4 33
    IO 电容 215 100
    IEC 61000-4-2等级 30 16
    IEC 61000-4-5等级 32 40
    最大漏电流 200 60

    技术规格: PTVS22VZ1USK TVS2200
    伏/伏(V) 22 22
    封装名称 SOD964 WSON
    封装尺寸(mm) 1.6 x 0.8 2.0 x 2.0
    通道计数 1 1
    极性 单向性 单向性
    钳位电压(V) 33 27.75
    IO 电容 247 105
    IEC 61000-4-2等级 30 17
    IEC 61000-4-5等级 37 40
    最大漏电流 200 62

    如果有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的支持! 我可以问一下、我们是否有类似尺寸的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    请参阅下表:

    技术规格: PTVS26VZ1USK PTVS22VZ1USK ESD751
    伏/伏(V) 26 22 24
    封装名称 SOD964 SOD964 SOD523
    封装尺寸(mm) 1.6 x 0.8 1.6 X 0.8 1.6 x 0.8
    通道计数 1 1 1
    极性 单向性 单向性 双向性
    钳位电压(V) 38.4 33 36.5
    IO 电容 215 247 1.6
    IEC 61000-4-2等级 30 30 22
    IEC 61000-4-5等级 32 37 2.8
    最大漏电流 200 200 50

    这是我们唯一一款采用1.6 x 0.8mm 封装的+20V 器件、但 TI 器件是引线式的、如该主题先前所述。 每个器件的布局如下图所示:

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛