This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:如果将 R 和 D 引脚组合在一起、485网络能否工作?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280381/sn65hvd78-can-a-485-network-work-if-the-r-and-d-pin-are-combined

器件型号:SN65HVD78

您好、专家:

是否可以将 D 和 R 引脚组合在一起、以用于半双工 RS 至485应用、如以下配置?

 SN65HVD78左侧为 FPGA HR 组、即双向引脚。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所示的配置中、D 引脚和 R 引脚是独立的。 只有 DE 和/RE 引脚组合在一起。

    只要确保方向控制信号(DE/RE)正确、就可以将 D 和 R 连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    该图显示了连接在一起的使能端-而不是 R 和 D 引脚-因此请参阅下面的、了解这两种配置的答案:

    1.将使能引脚短接在一起可以使这些引脚的组合用作单向控制引脚。 这是一种很好的常见用例。  

    2. R 和 D 可以短接在一起-但只有接收器或驱动器应该同时处于活动状态-因此本质上、如果您要将 R 和 D 短接在一起、您还需要将/RE 和 DE 短接在一起、以确保接收器和驱动器 不会同时处于活动状态、否则您只会创建一个反馈环路、其中 R 引脚将驱动 D 引脚、D 引脚将驱动 A/B 引脚、使其返回到 R 引脚、从而无法进行通信。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家。