请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD78 您好、专家:
是否可以将 D 和 R 引脚组合在一起、以用于半双工 RS 至485应用、如以下配置?
SN65HVD78左侧为 FPGA HR 组、即双向引脚。

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
该图显示了连接在一起的使能端-而不是 R 和 D 引脚-因此请参阅下面的、了解这两种配置的答案:
1.将使能引脚短接在一起可以使这些引脚的组合用作单向控制引脚。 这是一种很好的常见用例。
2. R 和 D 可以短接在一起-但只有接收器或驱动器应该同时处于活动状态-因此本质上、如果您要将 R 和 D 短接在一起、您还需要将/RE 和 DE 短接在一起、以确保接收器和驱动器 不会同时处于活动状态、否则您只会创建一个反馈环路、其中 R 引脚将驱动 D 引脚、D 引脚将驱动 A/B 引脚、使其返回到 R 引脚、从而无法进行通信。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致!
帕克·道德森