请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV804 尊敬的专家:
是否有办法可以使用 EN 引脚强制两个 OUTx+/-输出为0V? OUT+/-之间的0V 差值不足、OUT+和 OUT-必须为0V。
由于数据表显示当使能引脚为低电平时 OUT+/-处于三态、我认为可以通过添加下拉电阻器来实现"OUTx+/-输出至0V"。 您能提供您的意见/答案吗?
感谢你的帮助。

此致、
竹村太人
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
是否有办法可以使用 EN 引脚强制两个 OUTx+/-输出为0V? OUT+/-之间的0V 差值不足、OUT+和 OUT-必须为0V。
由于数据表显示当使能引脚为低电平时 OUT+/-处于三态、我认为可以通过添加下拉电阻器来实现"OUTx+/-输出至0V"。 您能提供您的意见/答案吗?
感谢你的帮助。

此致、
竹村太人