This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:如何将 OUTx+/-输出暂时设置为0V

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282310/ds90lv804-how-to-temporarily-set-the-output-of-outx---to-0v

器件型号:DS90LV804

尊敬的专家:

是否有办法可以使用 EN 引脚强制两个 OUTx+/-输出为0V? OUT+/-之间的0V 差值不足、OUT+和 OUT-必须为0V。

由于数据表显示当使能引脚为低电平时 OUT+/-处于三态、我认为可以通过添加下拉电阻器来实现"OUTx+/-输出至0V"。 您能提供您的意见/答案吗?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    是的、您可以通过使用下拉至接地来强制两个输出[OUTx±]为0V。 使用的参数是"输出短路电流"、可在数据表中找到该参数。

    此致、

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回答。

    "输出短路电流"也列在绝对额定值中、这是否意味着如果要连接下拉电阻器、电阻值不得超过90mA?

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    用于输出短路的测试条件有 OUT+或 OUT-、请触按 GND。 此数字可告诉您在器件断开之前可以通过的电流大小。

    如果在两个输出引脚上都使用下拉电阻 器、则10 kΩ 电阻器应该可以。  

    此致

    约什