This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:关于输出到图形控制器

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284532/tvp5151-about-output-to-graphic-controller

器件型号:TVP5151

大家好、

我想使用 TVP5151从外部摄像头捕获视频并将该数据输出到图形控制器、从而显示摄像头图像。
是否可以输出多个频率图案?
SCLK 是否仅输出预定值?
输出数据格式为 BT656 (NTSC)。
在本例中、只有像素时钟输出的两倍?

此致!
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回复。
    规格。
    您是否可以支持替代方案?
    市场上是否还有其他使用这些器件的新产品?

    此致!
    柳。