您好、TI 团队、
请 阐明 RX 的 MAC 阻抗值步骤(是1欧姆)和默认值(是35欧姆)。
9-5 Mac_Rx_Impedance_Ctrl R/W 0b RX MAC 接口焊盘阻抗控制;
如何使用 TX
4-0 Mac_TX_Impedance_Ctrl R/W 0b TX MAC 接口焊盘阻抗控制
此致、
斯里尼瓦萨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
请 阐明 RX 的 MAC 阻抗值步骤(是1欧姆)和默认值(是35欧姆)。
9-5 Mac_Rx_Impedance_Ctrl R/W 0b RX MAC 接口焊盘阻抗控制;
如何使用 TX
4-0 Mac_TX_Impedance_Ctrl R/W 0b TX MAC 接口焊盘阻抗控制
此致、
斯里尼瓦萨
您好 Evan:
谢谢你。
上表无效。
0x456位[5]和[0]分别控制 RX 和 TX MAC 接口焊盘的阻抗,这会影响压摆率。 对于这些位、值0是快速模式、1是慢速模式。
这是唯一的两个选项、位[9:6]和[4:1]无效。 位[0]仅在使用 MII 模式时很重要,因为 TX_CLK 是来自 PHY 的输出。
[/报价]您能告诉我数据表中的上述说明吗?
此致、
斯里尼瓦萨