This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814 MAC 阻抗值

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286459/dp83tc814r-q1-dp83tc814-mac-impedance-value

器件型号:DP83TC814R-Q1

您好、TI 团队、  

请 阐明  RX 的 MAC 阻抗值步骤(是1欧姆)和默认值(是35欧姆)。

9-5 Mac_Rx_Impedance_Ctrl R/W 0b RX MAC 接口焊盘阻抗控制;

如何使用 TX

4-0 Mac_TX_Impedance_Ctrl R/W 0b TX MAC 接口焊盘阻抗控制

此致、

斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    0x456位[5]和[0]分别控制 RX 和 TX MAC 接口焊盘的阻抗,这会影响压摆率。 对于这些位、值0是快速模式、1是慢速模式。

    这是唯一的两个选项、位[9:6]和[4:1]无效。 位[0]仅在使用 MII 模式时很重要,因为 TX_CLK 是来自 PHY 的输出。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:  

    谢谢你。

    上表无效。

    0x456位[5]和[0]分别控制 RX 和 TX MAC 接口焊盘的阻抗,这会影响压摆率。 对于这些位、值0是快速模式、1是慢速模式。

    这是唯一的两个选项、位[9:6]和[4:1]无效。 位[0]仅在使用 MII 模式时很重要,因为 TX_CLK 是来自 PHY 的输出。

    [/报价]

    您能告诉我数据表中的上述说明吗?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    上述表格有效- MAC 端接的直流电阻为48欧姆+/- 25%。

    寄存器0x456位[5]和[0]可调整 IO 压摆率,而不影响此直流电阻。

    此说明当前不在数据表中。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:  

    感谢您提供宝贵意见。

    此致、

    斯里尼瓦萨