This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:DS160PT801

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286568/ds160pt801x16evm-ds160pt801

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

您好、TI 团队、

测试目标:

使用 TI DS160PT801X16EVM PCIe 转接卡进行 PCIe 设备 SI 测试。

合规性负载(基板)向 PCIe 器件的接收器发送大约1ms 的100 MHz 信号、以将 PCIe 器件循环到所需的链路速度和去加重级别。

 

测试问题:

有了 TI DS160PT801X16EVM PCIe 转接卡板、如何使处于测试状态 的 PCIe 器件的链路速度和去加重级别能够在"Gen1 -3.5db -> Gen2 -3.5db -> Gen2 -6dB -> Gen3预设0 -> Gen3预设1 ->…………Gen3预设10 -> Gen1 -3.5db"之间循环?

 

电流测试结果:

1)。 借助 TI DS160PT801X16EVM PCIe 转接卡板、受测的 PCIe 器件的链路速度和去加重级别无法改变。 这是意外的结果。

2)。 如果没有 TI DS160PT801X16EVM PCIe 转接卡板、受测的 PCIe 器件可以在"Gen1 -3.5db -> Gen2 -3.5db -> Gen2 -6dB -> Gen3 preset0 -> Gen3 preset1 ->…………Gen3 preset10 -> Gen1 -3.5db"之间循环、这是预期的结果。

雷内·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayne:

    感谢您联系我们、解决您的 PCIe 合规性测试问题。 我注意到您的帐户无法访问支持 DS160PT801的其他文档、可以 在此处申请这些文档。请注意、这是一个安全资源文件夹、此文件夹中包含的信息不应在 E2E 上公开发布或共享。

    安全资源文件夹中有一些其他文档。 DS160PT801配置指南为配置合规性模式的寄存器提供了一些说明。 还有一个支持兼容模式的 EEPROM 映像可用。

    如果您对访问这些文档有任何后续问题、敬请告知。 有关安全文件夹中所含文档的更多技术问题、请通过 E2E 私人消息与我联系。

    此致!
    大卫