Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801
主题中讨论的其他器件: DS160PT801
您好、TI 团队、
测试目标:
使用 TI DS160PT801X16EVM PCIe 转接卡进行 PCIe 设备 SI 测试。
合规性负载(基板)向 PCIe 器件的接收器发送大约1ms 的100 MHz 信号、以将 PCIe 器件循环到所需的链路速度和去加重级别。
测试问题:
有了 TI DS160PT801X16EVM PCIe 转接卡板、如何使处于测试状态 的 PCIe 器件的链路速度和去加重级别能够在"Gen1 -3.5db -> Gen2 -3.5db -> Gen2 -6dB -> Gen3预设0 -> Gen3预设1 ->…………Gen3预设10 -> Gen1 -3.5db"之间循环?
电流测试结果:
1)。 借助 TI DS160PT801X16EVM PCIe 转接卡板、受测的 PCIe 器件的链路速度和去加重级别无法改变。 这是意外的结果。
2)。 如果没有 TI DS160PT801X16EVM PCIe 转接卡板、受测的 PCIe 器件可以在"Gen1 -3.5db -> Gen2 -3.5db -> Gen2 -6dB -> Gen3 preset0 -> Gen3 preset1 ->…………Gen3 preset10 -> Gen1 -3.5db"之间循环、这是预期的结果。
雷内·李