主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 DS90UB953-Q1
早上好!
是否可以在不使用 USB2ANY 器件并直接写入 I2C 寄存器的情况下执行映射分析? 是否有适用于此脚本的 I2C 命令列表、甚至是否有可用的 python 脚本?
我们对从我们自己的软件运行地图分析非常感兴趣,并希望生成以下任一结果:
1.与 SNLA301中的地图分析结果相似的表;或
2.完成地图分析后,具有与 USB2ANY 导出的类似参数的文本文件。
理想情况下、我们只需扫描 EQ 和 SP 电平0-14、停留时间为1000ms、看看连接到 DS90UB953-Q1时系统在同步模式下的性能。
非常感谢、
康纳