This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:用于 MAP 分析的 DS90UB960-Q1 I2C 寄存器脚本

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287272/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-i2c-register-script-for-map-analysis

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDS90UB953-Q1

早上好!

是否可以在不使用 USB2ANY 器件并直接写入 I2C 寄存器的情况下执行映射分析? 是否有适用于此脚本的 I2C 命令列表、甚至是否有可用的 python 脚本?

我们对从我们自己的软件运行地图分析非常感兴趣,并希望生成以下任一结果:

1.与 SNLA301中的地图分析结果相似的表;或

2.完成地图分析后,具有与 USB2ANY 导出的类似参数的文本文件。

理想情况下、我们只需扫描 EQ 和 SP 电平0-14、停留时间为1000ms、看看连接到 DS90UB953-Q1时系统在同步模式下的性能。

非常感谢、

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    是的、这可以在不使用 USB2ANY 和 Analog LaunchPAD 的情况下运行 MAP。 下载 Analog LaunchPAD 时、预定义的示例脚本将在文件目录中提供、其中包括954裕度分析脚本。 文件位置 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB954\ub954_MARGIN_ANALYSIS_script 的示例文件路径。 请注意、示例脚本将在 Excel 文件中输出这些结果。

    为了方便起见、我在此附上了脚本。

    e2e.ti.com/.../ub954_5F00_margin_5F00_analysis.py

    如果有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    佐伊