This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:控制 B 侧 VOL 的方法

Guru**** 2927520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1, TCA9517-Q1, TCA9803, TCA9509, TXS0102-Q1, PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287187/tca9517-q1-the-method-to-control-the-vol-of-b-side

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9803TCA9509TXS0102-Q1、SN74LVC2G66-Q1 PCA9306-Q1

您好!

我的问题与下面显示的主题相关、但我的客户遇到了控制 TCA9517-Q1的 VOL 的问题。  您能给我一些意见吗?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858255/tca9517-q1-vil-of-tca9517-at-sdab-side?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TCA9517-Q1#

我的客户的当前/原始状况如下所示。  如数据表第14页所示、它们更改了上拉电阻器以控制 B 侧的 VOL、但它未按预期工作、因此其系统不工作。

VCCA=VCCB=3.3V

上拉电阻=1.5k Ω(所有 SCLA/SDAA/SCLB/SDAB)

B 侧= 0.56V 时的 VOL、但连接到 B 侧的 IC (图像传感器)需要 VIL≦0.54V、因此不符合要求。

1.将仅在 B 侧的上拉电阻器从1.5k Ω 更改为6.2KOhm、但 VOL 仍为0.56V。  您能告诉我原因是什么吗?

2.它们将 A 侧和 B 侧的 PU 电阻更改为6.2KOhm、并在 B 侧显示 VOL 为0.8V。  您能告诉我原因是什么吗?

3.他们希望将 SCL 和 SDA (例如 SCLA/SCLB)切换到 I2C SDA,并将 SDAA/SDAB 切换到 I2C SCL。  有可能吗?

4. 您有什么建议来控制 VOL 以 满足 图像传感器所需的 VIL≦0.54V ?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517-Q1的 B 侧输出具有大约0.5V 的电压偏移;更改上拉电阻器不会使 VOL 低于该值。 如果 MCU 可以接受此电压、则可以交换 A 侧和 B 侧。

    (我推荐 TCA9803、但它不具有汽车级认证。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens-San,

    感谢您的评论。

    我们、我的客户和我都知道 B 侧大约有0.5V 的失调电压、这将由您提到的上拉电阻器控制、但这与前面所示不同。  我不是要求交换 A 和 B、而是要求交换 SCL 和 SDA。  请允许我再问一遍。

    1.将仅在 B 侧的上拉电阻器从1.5k Ω 更改为6.2KOhm、但 VOL 仍为0.56V。  您能告诉我原因是什么吗?

    2.它们将 A 侧和 B 侧的 PU 电阻更改为6.2KOhm、并在 B 侧显示 VOL 为0.8V。  您能告诉我原因是什么吗?

    3.他们希望将 SCL 和 SDA (例如 SCLA/SCLB)切换到 I2C SDA,并将 SDAA/SDAB 切换到 I2C SCL。  有可能吗?

    4. 您有什么建议来控制 VOL 以 满足 图像传感器所需的 VIL≦0.54V ?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    失调电压不受上拉电阻器的影响。

    可以交换 SCL 和 SDA 线路(在电气层面上它们是相同的)、但这对您的问题没有帮助。

    为图像传感器获得低 VOL 的唯一方法是将其连接到 TCA9517-Q1的 A 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    我同意 Clemens 的观点、即 SDAB 和 SCLB 上的偏移电压被设置为0.52V 的典型偏移电压、无论是在 IOL 耗尽100uA 还是在6mA 下。 这是由于 B 侧的静态电压偏移、选择上拉电阻会使该静态电压偏移保持不变。  

    Unknown 说:
    1. 它们将仅在 B 侧的上拉电阻器从1.5k Ω 更改为6.2KOhm、但 VOL 仍为0.56V。  您能告诉我原因是什么吗?

    0.52V 的静态电压偏移是静态的、即使在将上拉电阻从1.5k 调整到6.2k 的情况下也不会变化。 我的建议和克莱门斯一样,你能翻转 A 侧和 B 侧吗?  

    我建议使用 TCA9509、它实际上可以消除静态失调电压、失调电压更低、但噪声裕量更小。 它不在 Q1自动认证中提供。 这是硬性要求吗?  

    2. 它们将 A 侧和 B 侧的 PU 电阻器更改为6.2KOhm、并在 B 侧显示 VOL 为0.8V。  您能告诉我原因是什么吗?

    我不是很确定 B 侧的 VOL 为什么会下降。 客户是否有显示此情况的示波器捕获?  

    3. 他们希望将 SCL 和 SDA、例如 SCLA/SCLB 切换到 I2C SDA、并将 SDAA/SDAB 切换到 I2C SCL。  是否可能?

    我认为这不会改变任何情况。 SDAA + SCLA 和 SDAB + SCLB 具有相同的驾驶能力。 只有两个输出之间可能存在外部差异、例如 PCB 布线长度、上拉电阻容差、线路上的寄生总线电容差等。  

    这是可能的、但不会改变静态失调电压仍然存在于器件 B 侧。  

    4.  您建议如何控制 VOL 以 满足 图像传感器所需的 VIL≦0.54V

    在前面的答案中,无法控制 VolB (在 SDAB 或 SCLB 上)。 这就是它被称为静态失调电压的原因。 输出电压仅会在数据表限值(0.45V < 0.52V < 0.6V)(最小值、典型值、最大值)内发生变化。 如果 VCCB 电压降低、静态 VolB 可能降低。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements-San、Tyler-San、

    感谢您发送编修。  第14页上显示的描述有点让我们困惑。  最好添加额外的注释、例如显示上拉电阻器不会大幅改变 VOL 或类似情况。

    可通过由上拉电阻值设置的器件更改 IOL 来调整器件的 VOL。 必须仔细选择 B 侧上的上拉电阻、以确保将逻辑电平正确传输到 A 侧。

    正如您所提到的、如果 A 侧和 B 侧仍使用 TCA9517-Q1、我建议交换它们。  我还建议将其替换为另一个电平转换器(TXS0102-Q1)或模拟开关(SN74LVC2G66-Q1)。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    非常感谢您的评论。  第14页上显示的描述有点让我们困惑。  最好添加一些注释、例如显示上拉电阻器不会大幅改变 VOL 或其他变化。[/引号]

    描述令人困惑、因为我确实认为它对客户没有明确地告诉他们是在哪一方被驱动。 可针对从器件/目标器件连接到 B 侧、下游从器件/目标器件从外部将 B 侧驱动为低电平时调整第14页的 VOL、希望其至少达到= 0.4V 的 VILC。 从器件的 VOL 取决于上拉电阻。 增加上拉电阻值会产生较弱的电阻、因此、从器件会将 VOL 进一步拉至接地0.3V…… 0.2V…… 等等 较强的上拉、即较小的值、会产生较高的 VOL、因为从器件中的开漏驱动器变得太弱、无法克服如此强的上拉。  

    B 侧器件的 VOL 可通过上拉电阻器进行调整。 这与 TCA9517-Q1的 VOL 无关、 无法 可以调整。 因此、我们为何将其简称为静态电压偏移或 SVO。  

    可通过更改通过器件的 VOL (由上拉电阻值设置)来调整器件的 IOL。 必须仔细选择 B 侧的上拉电阻、以确保逻辑电平正确传输到 A 侧。[/报价]

    的"功能"而不是 TCA9517-Q1的功能。  

    我按照您所说的,建议交换 A 侧和 B 侧,如果它们仍使用 TCA9517-Q1。  我还建议更换为另一个电平转换器(TXS0102-Q1)或模拟开关(SN74LVC2G66-Q1)。
    [/quote]

    此处推荐的器件是电平转换器、而不是真正的缓冲器、这意味着它们不会主动重新驱动 I2C 信号。 电平转换在这里适用、但对于驱动重负载的 I2C 总线、TXS 或 SN74将无法实现与 TCA9517Q-1相同的目的。  

    客户了解 PCA9306-Q1也是一款可选的电平转换器 Q1等级可能会大有裨益。  

    此致、

    泰勒

    [/quote][/quote]