Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1, TCA9517-Q1, TCA9803, TCA9509, TXS0102-Q1, PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9803、 TCA9509、 TXS0102-Q1、SN74LVC2G66-Q1 、 PCA9306-Q1
您好!
我的问题与下面显示的主题相关、但我的客户遇到了控制 TCA9517-Q1的 VOL 的问题。 您能给我一些意见吗?
我的客户的当前/原始状况如下所示。 如数据表第14页所示、它们更改了上拉电阻器以控制 B 侧的 VOL、但它未按预期工作、因此其系统不工作。

VCCA=VCCB=3.3V
上拉电阻=1.5k Ω(所有 SCLA/SDAA/SCLB/SDAB)
B 侧= 0.56V 时的 VOL、但连接到 B 侧的 IC (图像传感器)需要 VIL≦0.54V、因此不符合要求。
1.将仅在 B 侧的上拉电阻器从1.5k Ω 更改为6.2KOhm、但 VOL 仍为0.56V。 您能告诉我原因是什么吗?
2.它们将 A 侧和 B 侧的 PU 电阻更改为6.2KOhm、并在 B 侧显示 VOL 为0.8V。 您能告诉我原因是什么吗?
3.他们希望将 SCL 和 SDA (例如 SCLA/SCLB)切换到 I2C SDA,并将 SDAA/SDAB 切换到 I2C SCL。 有可能吗?
4. 您有什么建议来控制 VOL 以 满足 图像传感器所需的 VIL≦0.54V ?
此致、
川崎义和