请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ESD751-Q1 主题中讨论的其他器件:ESD751
尊敬的团队:
AEC ESD 等级和 IEC 规范之间的区别是什么?
在 EFT 和浪涌测试下、我们如何定义 PPP 功率值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zoe、
根据人体放电模型(HBM)和充电器件模型(CDM)、AEC ESD 是器件级 ESD 额定值。 这些对制造环境很有用、但 IEC ESD 模型模拟了终端用户场景中的实际 ESD 冲击。
这些实际的冲击具有大得多的电流/电压尖峰和更长的脉冲宽度、需要更多能量来消散该脉冲。 脉冲比较如下:
IEC 61000-4-5峰值脉冲功率由 ESD 器件的峰值浪涌电流和钳位电压(P=ESD IV)决定。
对于 ESD751、额定峰值浪涌电流为2.8A、钳位电压为36.5V。2.8A * 36.5V = 102.2W
此致、
塞巴斯蒂安