This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD751-Q1:AEC ESD 等级和 IEC 规格之间的差异

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288207/esd751-q1-difference-between-aec-esd-rating-and-iec-specification

器件型号:ESD751-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD751

尊敬的团队:

 AEC ESD 等级和 IEC 规范之间的区别是什么?

在 EFT 和浪涌测试下、我们如何定义 PPP 功率值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    根据人体放电模型(HBM)和充电器件模型(CDM)、AEC ESD 是器件级 ESD 额定值。 这些对制造环境很有用、但 IEC ESD 模型模拟了终端用户场景中的实际 ESD 冲击。

    这些实际的冲击具有大得多的电流/电压尖峰和更长的脉冲宽度、需要更多能量来消散该脉冲。 脉冲比较如下:

    IEC 61000-4-5峰值脉冲功率由 ESD 器件的峰值浪涌电流和钳位电压(P=ESD IV)决定。

    对于 ESD751、额定峰值浪涌电流为2.8A、钳位电压为36.5V。2.8A * 36.5V = 102.2W

    此致、

    塞巴斯蒂安