This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:解串器输出处的 HDMI 重新渲染干扰

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, TFP401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288262/ds90ub948-q1-hdmi-re-render-causeses-black-screen-at-deserialiser-output

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件: TFP401

您好、TI 的朋友:

            我将我们经过试用和测试的设计之一连接到 OEM 屏幕- 1280x640分辨率、此分辨率将 DS90ub948-Q1解串器连接到单通道模式、从而在 CLK1、D0-D3对上提供 LVDS 输出。

设备具有 DS90ub925串行器。 我将外部 HDMI 源馈送到良好的旧 tfp401中、然后将 RGB/syncs/CLK 馈送到925。 工作没有问题,漂亮干净稳定的画面。

然后、当我选择为器件提供 HDMI 的外部器件上的某个功能时、即使串行器仍然认为它通过了正确的 RGB、屏幕也会变为黑色-我可以看到同步、clk、 串行器及其通用状态寄存器0x0C 中的像素数据等似乎表示屏幕链接的快乐条件。

当我探测948处的 LOCK 引脚时为高电平、但探测 LVDS 输出时、我可以正确地看到 CLK 对、但我也可以看到 D2对上的时钟看起来是什么样子。 另外3对看起来很安静。

虽然我无法控制外部 HDMI 源(它在呈现新页面时可能会做一些不正确的事情)、 我是否可以通过读取寄存器来检测948、以便告诉我正在发生什么情况、或者此 HDMI 侧的毛刺脉冲导致948锁定?

重新启动屏幕会恢复并显示应该在那里的图片。

重新启动925也会恢复,再次显示正确的图片,表明948未被锁定。

我的设备放在那里、显示良好的链路状态、它认为是有效的 HDMI 源。

我是否有方法检测有用的任何内容、然后触发948退出此状态、或者非法 HDMI 输入是否会导致其输出卡在该模式下。

谢谢、此致

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    925或948上的数字重置是否可以恢复视频?

    当我探测948处的锁定引脚时、它为 HI、但探测 LVDS 输出时、我可以正确地看到 CLK 对、但我也可以看到 D2对上的时钟看起来是什么样的。 其他3对似乎没有噪声。

    您何时探测锁定引脚? 当有活动视频从 SER 发送到 DES 时、就会获得锁定。 如果视频中出现短暂停止、我希望 LOCK 引脚在某个时刻变为低电平。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gil、感谢您的回复。

    我用黑屏探测948上的锁定针脚、它显示恒定的高电平。

    我将尝试进行数字重置、但问题是、为此、我需要检测问题是否存在。 目前、925的一般状态表明链路正常。 我可以读取的948中是否有标志位、以表明存在问题?

    我执行了该测试。

    我设置925在正常运行模式和925-测试信号模式之间切换、每2秒在 HDMI 源和蓝色测试信号之间切换一次。

    当显示蓝屏时、我可以选择正常使屏幕变黑的项目、然后当它从蓝色切换回 HDMI 源时

    屏幕现在显示预期看到的内容。  

    因此这就得出结论、在蓝色测试信号期间、HDMI 信号中的错误瞬间永远不会通过屏幕。

    我希望这是合理的。

    我相信问题的根源来自 HDMI 信号、但它是否会导致948卡在这种模式下?

    只是一个想法,我看到8.2.2.2 AV 静音预防讨论 UH948版本。 任何上述内容是否适用于 UB948、因为本节同时包含在 UB948数据表和 UH948数据表中。

    再次感谢 Gil。

    此致

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    只是一个想法,我看第8.2.2.2节 AV 静音预防谈论 UH948版本。 此部分是否适用于 UB948,因为此部分同时位于 UB948数据表和 UH948数据表中。

    是的、这也适用于 UB948。

    925或948中都没有可能检测 HDMI 源产生的干扰的寄存器。  我建议您查阅 TFP401产品系列、以检查该器件是否能够检测来自源的传入干扰。 或者、您可以咨询 HDMI 源供应商、帮助调试源发送的干扰。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gil、刚刚看到您的消息、现在可以确认 HDMI 源在消隐期间正在做一些事情。 我已经在925中设置了 RGB DE GATE 位、寄存器0x04[4],它已解决了问题。 感谢您的帮助。

    此致

    比利