主题中讨论的其他器件: TFP401
您好、TI 的朋友:
我将我们经过试用和测试的设计之一连接到 OEM 屏幕- 1280x640分辨率、此分辨率将 DS90ub948-Q1解串器连接到单通道模式、从而在 CLK1、D0-D3对上提供 LVDS 输出。
设备具有 DS90ub925串行器。 我将外部 HDMI 源馈送到良好的旧 tfp401中、然后将 RGB/syncs/CLK 馈送到925。 工作没有问题,漂亮干净稳定的画面。
然后、当我选择为器件提供 HDMI 的外部器件上的某个功能时、即使串行器仍然认为它通过了正确的 RGB、屏幕也会变为黑色-我可以看到同步、clk、 串行器及其通用状态寄存器0x0C 中的像素数据等似乎表示屏幕链接的快乐条件。
当我探测948处的 LOCK 引脚时为高电平、但探测 LVDS 输出时、我可以正确地看到 CLK 对、但我也可以看到 D2对上的时钟看起来是什么样子。 另外3对看起来很安静。
虽然我无法控制外部 HDMI 源(它在呈现新页面时可能会做一些不正确的事情)、 我是否可以通过读取寄存器来检测948、以便告诉我正在发生什么情况、或者此 HDMI 侧的毛刺脉冲导致948锁定?
重新启动屏幕会恢复并显示应该在那里的图片。
重新启动925也会恢复,再次显示正确的图片,表明948未被锁定。
我的设备放在那里、显示良好的链路状态、它认为是有效的 HDMI 源。
我是否有方法检测有用的任何内容、然后触发948退出此状态、或者非法 HDMI 输入是否会导致其输出卡在该模式下。
谢谢、此致
比利