主题中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1
您好!
我们一直在尝试量化串行器/解串器接口对视频数据速率的限制。
我们的基本设置是将 DS90UB941AS-Q1与 DS90UB924-Q1配对 。
DS90UB924-Q1数据表表明其只能支持720p 视频(第1节)。
但是、我的计算(基于该论坛中的类似计算)表明它可以支持高达1080p 的分辨率:
1920 x 1080 x 30 (fps) x ~1.2 (消隐)= 88MHz。
这在 DS90UB924-Q1的95MHz 像素时钟规格范围内(第1节)。
我是否正确理解了这一点?
相关问题:颜色深度(例如、每像素24位)在哪里涉及? 我猜这部分计算是相同的、但结果变为2.1Gbps。 它现在是否代表 FPD 线路速率? 如果是、它似乎仍在 2.976Gbps 的数据表规格范围内(第7.3.1节)。 我是否正确理解了这一点?
这里是否有任何误解、以及 SerDes 设置是否有任何更严格的限制(例如串行器的 MIPI DSI 速率)?
此致
劳伦斯